Part Number: TMS320F280049C
1、XDS110硬件连接:如下图中的两个端口都需要连接
AUX.FUNCYTONS 端口内包含对外供电的信号: TGTSUPPLYOUT 和 GND
DEBUG 端口内包含JTAG相关信号:例如2pin模式下需要连接 1 TMS、 5 VTREF、8 GND、11、TCK

之前以为供电是DEBUG端口的5VTREF和 8GND,就只连接了DEBUG端口,外部供电时烧录程序能正常执行,修改为XDS110供电模式时,烧录一直不成功。
2、软件配置如下

这样配置,就可以使用XDS110对目标板供电(无需外部供电)执行程序烧录了