This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TMS320F28335的EQEP输入引脚



EQEP输入引脚可以作为以下工作模式的输入:
(1) 正交时钟模式输入(Quadrature Clock Mode)

旋转编码器提供2个相位相差90°的方波信号,相位的超前/滞后决定了轴端的旋转方向。从索引位置开始计数的EQEP脉冲数获取相对位置信息。正交解码单元利用EQEPA/EQEPB产生正交时钟和方向信号。

(2) 方向计数模式输入(direction count mode)

在方向计数模式下,方向和时钟信号直接从外部输入。一些位置编码器提供方向和时钟信号代替两个正交脉冲。EQEP可以作为此种位置编码器的时钟信号,EQEPB可以作为此种位置编码器的方向信号。

(3) 索引信号输入EQEPI

编码器利用索引信号作为绝对位置的起点,eQEPI连接到编码器的索引输出信号。可选择的设置为每转EQEPI信号复位位置计数器。此信号也可以用于初始化或锁存位置计数器(PC)的值。

(4) 选通输入(strobe input)

此信号输入可以用来初始化或锁存位置计数器(PC)的值。此信号通常连接到一个位置传感器或一个限位开关。用来指示选择器件已经到达一个指定的位置。