This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: 硬件SPI如何配置为high speed模式

Part Number: TMS320F280039C


现在使用硬件spi时发现修改时钟频率能上去,但是CS脚拉低之后等待较长时间后CLK才开始改变,导致时钟频率改变后总体的SPI通信时间并没有改变,不知道有没有方法可以设置一下,参考以下图片。

可以看到时钟改变后并没有影响整体通信时间

使用的函数为extern void

SPI_pollingFIFOTransaction(uint32_t base, uint16_t charLength,

                           uint16_t *pTxBuffer, uint16_t *pRxBuffer,

                           uint16_t numOfWords, uint16_t txDelay);