遇到一个关于GPIO通过Xbar路由到EPWM的TZ模块的问题:
【需求】外部一个信号输入GPIO8,实现关闭PWM发波的功能
【我的配置】
1、GPIO配置


2、连接到XBar

3、连接到PWM的TZ模块

请问我的上述配置是否有问题,上述配置是否实现下面的信号传输
GPIO8的信号——> XBAR_INPUT1 ——> XBAR_EPWM_MUX01_INPUTXBAR1 ——>XBAR_TRIP9 ——> EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN9
另外一个最大的问题,无论我使用自己的程序还是DEMO,运行之后XBAR_INPUT1~16都会自动置位如下图

所使用的demo如下: