假如我有代码如下:
typedef struct { uint32_t p32; uint16_t p16[2]; }TEST_STRUCT; TEST_STRUCT testStruct; uint16_t testP[2];
我希望能生成各个变量的地址和字节数信息:
00009000 02 testP[0] 00009001 02 testP[1] 00009002 04 testStruct.p32 00009004 02 testStruct.p16[0] 00009005 02 testStruct.p16[1]
之前使用CCS 8.3.0.00009 时可以通过如下设置,再通过脚本从.out文件里获取变量地址信息:
但目前我使用的CCS12.8.0.00012 ,设置里没有上述选项了,通过脚本也无法获取需要的变量信息了
请问:有什么办法能够实现我需要的功能,或者修改设置,或者通过其它工具获取?实在没有办法的话,可否告知现在的.out文件解析协议,我重新制作工具从现有的.out文件里读取出来?
希望能多帮我查一查,希望能解决这个问题,万分感谢