This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28379D: .out文件提取变量(包含结构体成员)信息

Part Number: TMS320F28379D

假如我有代码如下:

typedef struct
{
    uint32_t p32;
    uint16_t p16[2];
}TEST_STRUCT;

TEST_STRUCT testStruct;
uint16_t testP[2];

我希望能生成各个变量的地址和字节数信息:

00009000 02 testP[0]
00009001 02 testP[1]
00009002 04 testStruct.p32
00009004 02 testStruct.p16[0]
00009005 02 testStruct.p16[1]

之前使用CCS 8.3.0.00009 时可以通过如下设置,再通过脚本从.out文件里获取变量地址信息:

但目前我使用的CCS12.8.0.00012 ,设置里没有上述选项了,通过脚本也无法获取需要的变量信息了

请问:有什么办法能够实现我需要的功能,或者修改设置,或者通过其它工具获取?实在没有办法的话,可否告知现在的.out文件解析协议,我重新制作工具从现有的.out文件里读取出来?

希望能多帮我查一查,希望能解决这个问题,万分感谢