Part Number: TMS320F28069
1 问题描述
问题描述:公司某已定型电源,例行测试发现一台报了关于市电侦测的故障。
问题查找
通过查找,发现 ram 地址为 0x14f4 这里的变量赋值存在问题,而该市电侦测故障与这
里的变量密切相关。
测试如下:程序对这里的变量赋值为 0,但是观测这里的变量为 2.3509887e-38。

该赋值是异常的。
而对其他同样 28069dsp 做同样测试,观测这里的变量,如下图所示

该赋值是正常的。
当前是想知道原因,为什么在某片 28069 dsp 上会出现这样的问题?