This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28069: 28069 cla赋值异常问题

Part Number: TMS320F28069


1 问题描述

问题描述:公司某已定型电源,例行测试发现一台报了关于市电侦测的故障。

问题查找

通过查找,发现 ram 地址为 0x14f4 这里的变量赋值存在问题,而该市电侦测故障与这

里的变量密切相关。

测试如下:程序对这里的变量赋值为 0,但是观测这里的变量为 2.3509887e-38。

该赋值是异常的。

而对其他同样 28069dsp 做同样测试,观测这里的变量,如下图所示

该赋值是正常的。

当前是想知道原因,为什么在某片 28069 dsp 上会出现这样的问题?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    客户似乎发现一个 F2806x 存在问题、但并非所有器件都有。 客户是否执行了 ABA 换用、即将故障 MCU 换用为已知良好的 PCB、同时使用已知良好的 F2806x 并将其置于损坏的 PCB 上?

    我们想看看故障是出在 F2806x 还是留在 PCB 上。 这将帮助我们从根本上解决此处的问题。

    地址0x14F4位于 CLA 到 CPU 的消息 RAM 中、因为这是不同器件上相同代码的不同值、这不是应该发生的情况、所以我们需要确定 RAM 显示差异的原因。

    您可以提供有关以下内容的任何其他信息将有助于进行调试:

    1)这是评估版本还是现有/批量产品

    2)有多少设备显示此故障?

    3)如果这是现有产品,它的生产时间是多久;这种故障是新的还是随着时间的推移而周期性发生的?