Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
应该如何编写.asm模块来使能csm保护特定的ram区?我参考了07x系列,它有.syscfg文件可以手动配置要保护的RAM,但是06x系列没有这个文件来手动配置
应该如何编写.asm模块来使能csm保护特定的ram区?我参考了07x系列,它有.syscfg文件可以手动配置要保护的RAM,但是06x系列没有这个文件来手动配置
已经仿真运行,且Expressions窗口也能实时刷新变量,运行一段时间后未做任何操作,就断开了.
仿真器100v3, TMS320F28069/TMS320F28035都遇到同样的问题。
专家您好!
现在在使用TMS320F280049C的SCI模块FIFO功能时,如何实现一个完整数据包的接收?
比如:我的自定义数据包共有24个字节,而寄存器RXFFIL设置为16,当产生接收FIFO中断时,一次就接收16个字节,剩下的8个字节似乎没有收到,我的SCI初始化配置如下:
可以正常工作,但是我如果在串口程序一次发送24个字节,就只能正确收到16个字节。其余的8字节该用什么方式接收呢?我尽量想使用FIFO,这样可以大幅减少CPU中断次数…
从教你学DSP 28335可以看到,这两个是外部晶振导入
如果在28069上这样连接,在X1和X2之间连接晶振,XCLKIN接地,此时选用的是外部时钟还是内部时钟,如果XCLKIN不接地,有无影响
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
Catalan | Hmong Daw | Romanian |
Chinese… |
我的FLASHA区和FLSHC区都没有存满,但是这个.text依旧显示内存满了。我试了下,加上D区和E区也是如下报错,这是为什么?
Description Resource Path Location Type
<a href="file:/D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a> program will not fit into available memory…
MOS开发板为DRV8301-69M-KIT
MCUTMS320F28069
想用这套驱动电机
请问有人有资料吗,比如配置好引脚的项目或者TMS320F28069电机控制的程序
#include "Board_GlobalPrototypes.h"
#include "DSP28x_Project.h"
#include "bsp_SpiaADS1255.h"
void bsp_Ads1255Init(void);//ADS1255初始化;
Uint16 ads1255Status…
在用TMS320F28335或者TMS320F28069这一类具有FPU的控制器做电机算法时,我会使用Fast RTS,以28069的FOC控制为例,工程配置如下:
图1. TMS320F28069 使用Fast RTS链接配置
1.将Fast RTS库置于标准RTS库之前
2.勾选Search libraries in priority…
您好,请问在SPI、eCan等外设下要将GPIO口设置为Async的原因是什么,会对通信造成什么样的影响?有无相关文档可以释疑?
事实上,我在通过SPI与SPI器件(M95256)进行读写测试时,如将SPI设置为5M,GPIO口设置为Sync,读写都是正确的。
如将SPI设置为10M,GPIO口设置为Sync,数据写入是正确的,读取数据是错误的,但是SPI引脚上的电信号波形是完全正确的,意味着069的SPI模块未能正确解析从器件返回的电波形…
**** Build of configuration Debug for project DSP28069_FreeModbusTest_sysbios ****
"D:\\TI\\ccs910\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
making ../src/sysbios/sysbios.a28FP…
//###########################################################################
//
// FILE: Sci485.c
//
// TITLE: Sci485
//
// DESCRIPTION:
//
// Sci485
//
//###########################################################################
// …
大佬们,我从resource explorer中导入例程,随便点开了一个文件出现了以下问题,这种是啥问题?我的c2000ware有问题吗?
大佬们,下载c2000ware时被拒绝是咋回事,我问客服,客服说邮件联系,然后就没下文了
CCS 9,工程使用bios系统,编译总是报错,麻烦帮忙看一下什么原因
同事传过来的工程,我已经编译没问题,bios系统、xdc工具、编译器版本都调整成一样的了,还是不行
does uniflash software support programming 2 dsp chip via JTAG? These 2 chip serial connect through JTAG.
current I can burn the 2 standalone dsp like 28335 via CCS.
but once using uniflash…
想使用LAUNCHXL-F28069M的ADC采样,引脚改如何接,信号接入对应的adc引脚还是需要接其他引脚,5V的引脚需不需要给5V电压信号信号,已有一块LAUNCHXL-F28069M在采样测试时候损坏