• RE: 关于TMS570LS31xHDK的开发板

    现在我在使用TMS570开发板,但是不知什么原因导致现在无法往板子里面下载程序(昨天的时候还是可以的),用Code Composer Studio v5.1进行RUN——Debug运行后,Code Composer Studio v5.1直接关闭了;用nowFlash往里面Execute光盘内自带的Demo.out文件,也只在进程页面上显示5行指令就结束;用Hercules Safety MCU Demos 自动往里面下载,也是显示(nowFlash has encountered an error…

  • TMS570LS1227的工作性能

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    1,在技术文档中有描述“The TMS570LS12x/11x integrates the ARM® Cortex™-R4F Floating Point CPU that offers an efficient 1.6 DMIPS/MHz and has configurations that can run up to 180MHz providing up to 288 DMIPS. ”…

  • TMS570LS0232用 F021 API 写bootloader 疑问

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232, HALCOGEN, TMS570LS0714

    大家好,我想把官方给的TMS570L04的CAN 的bootloader 移植到 TMS570LS0232上,在执行CAN_COMMAND_DOWNLOAD命令过程中,程序卡在BLInternalFlashStartAddrCheck(g_ulTransferAddress,  g_ulTransferSize)里出不来。该函数已经被我改了,如下:

    uint32_t…

  • 关于TMS570LS31xHDK的开发板

    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

    1.关于TMS570LS31xHDK的开发板,光盘中为什么没有关于开发板原理图的资料介绍呢?该去哪里找到这些资料呢?

    2.在用CCSv5.1进行写入时,总是出错,内容是:Load program Error   File:E:\TMS570LS31x_demo_software.out:a date verification error occurred,file load failed.这是为什么呢?

  • tms570 10106芯片 spi dat0寄存器发送数据失败

    tms570,10106芯片,spi5设置传统模式,4线制,配置数据使用fmt0数据格式,使用dma硬件触发;

    在dma目标地址设置为dat1寄存器,数据帧大小2字节,宽度32位的时候,数据能发送成功;而dma目标地址设置为dat0,数据帧大小2字节,宽度16位,数据就发送失败。。。

    因为有点数据量,如果用dat1发生,需要每触发一次dma就配置2字节的数据格式,因此想用dat0发送,,,

    可是为什么dat0就是发送不成功呢,,,,难道10106上只能使用spi dat1发送寄存器发送数据吗?

  • RE: TMS570LS0714的RTICOMP0产生trigger开始ADC采样问题

    Hi Ray,

    EVENT Group (or group0)  跟group1和group2还是有差异的,就像你上面提及链接中的spna227.pdf有介绍:

    Group0 can only be triggered by an edge on the selected trigger signal, while group1 and group2 are software-triggered by default.
    Group1 and group2 can also be configured…

  • TMS570LS12的8301kit怎么使用?

    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, HALCOGEN, DRV8301

    我安装了光盘,但是里面的motorware没有打开方式。我使用的win10系统。

    HalCoGen生成的代码里面似乎没有电机控制的部分。

    GuiComposer里面不太清除应该打开哪个。

    直接给控制器上电,电机也没有反应。

    请问怎么入门?

  • FlexRay静态帧数据段无法发送数据

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1225, HALCOGEN

    我用的TMS570LS1225的芯片验证设计的FlexRay通信功能,硬件上用两个1225作为两个节点进行通讯。

    程序上是使用的TI提供的FlexRay的例程,收发器选用的TJA1080,但是程序中NDAT寄存器并未接收到数据。

    测试过程中可以进行连续的Communication Cycle,静态段帧头数据均正常,其中一、二帧的sync、start up位均为1,但是数据段均没有数据,同时EIR寄存器中提示通讯周期中接收到的同步帧数量不足2…

  • ccs6.1生成.bin问题

    使用的是Tms570 芯片,现在想调试bootloader需要.bin文件

    可以直接利于ccs生成.bin么?

    或者有什么软件做转换?

    在社区里查的资料:改build——steps——command,但我的steps中没有command

  • RE: TMS570ls31开发板为什么选337pin的芯片,而这款芯片货源不足

    这个已经问过ti官方了,在英文界面内可以看到free sample,但是点击进入就没有了,说与ti的销售处联系,打电话给ti说只有从代理商那里买了,官网上的代理商查过了确实没有tms570ls3137 zwt这个芯片的货源,这个算不算货源不足呢?

  • 关于使用HET引脚读取CAP值,其电平问题。

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

    本人使用的TI 的DRV8301+TMS570LS1x Control Card开发套件。环境描述如下(以下问题和描述均基于此套件):

    1. DRV8301的CAP1在DRV8301上有个测试点,并且在控制板上,分别和TMSls1227控制芯片的CAP5脚(H18)、ETPWM7A(V7)相连。

    2. DRV8301的CAP2在DRV8301上有个测试点,并且在控制板上,分别和TMSls1227控制芯片的CAP6脚(R2…

  • TMS570LS31x_USB_STICK 仿真器不小心被清成双串口了

    写别的设备的时候不小心把EEPROM给清除了,现在识别成两个串口了,不能调试了怎么办?

    多谢

  • 如使用TMS570把程序刷进CCS的时候,有没有工具能否把BIN代码再读出来

    有没有工具能否把BIN代码再读出来或者说CCS本身有这个功能?

  • TMS570怎样软件复位和怎样让ESM模块强制输出一个错误信号

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    大家好!我有2个问题想请教大家一下:

    (1)我想在TMS570上用软件分别实现热复位和冷复位?请问怎样操作,用案例提供参考吗?或者在HALCoGen里可以直接生产相关函数吗?

    (2)我想测试ESM模块,怎样在软件上让该模块强制输出一个错误信号?在HALCoGen里可以直接配置测试相关函数,用来调用吗?

    麻烦大家有空指教一下,谢谢!

  • TMS570LS3137的EMIF和ECC问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, NOWECC, UNIFLASH
    1、TMS570LS3137的EMIF电路问题
            M29W256G是Micron美光半导体公司的32M Parallel NOR Flash。M29W256G的技术手册见附件。
     53脚接高,采用16位访问,M29W256G最低位A0二字节访问,从而要求BA1二字节访问。BA0作为最高位地址EMIF_A22。
            请问,这种接法,是否可以?程序中是否需要特别的设置?
  • 关于TMS570的FlexRay的通信

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
    在此向大家请教一个问题。
    我是一个刚开始学习使用TMS570的学生,之前没有接触过TI的芯片,现在
    我在官方社区上下载了关于FlexRay的例程,就是那个有ABCDE五个节点的例程,我使用的芯片业正好就是TMS570LS3137这个片子。 
    我使用了其中的A节点与B节点,但是发现两个节点在在transmit_check_node_x(FRAY1)里面的   
     Fray_PST->SIR_UN.SIR_UL = 0xFFFFFFFF;…
  • tms570 jtag 调试问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216, TMS570LC4357

    板子上带有tms570ls20216和tms570LC4357,调试都遇到问题

    遇到过的给指点一下吧,电源晶振都正常,实在不知道去哪里找问题了,

    20216debug的时候报错

    CortexR4: Flash Programmer: Error erasing Bank 0, Sector 0. Operation Cancelled.

    4357接jtag调试时,xds10…

  • 在TMS570的HALCoGen例程中,有个example_rtiBlinky.c,请问该文件下的_enable_IRQ()函数体在哪儿?主要实现什么功能?

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
    在TMS570的HALCoGen例程中,有个example_rtiBlinky.c,请问该文件下的_enable_IRQ()函数体在哪儿?主要实现什么功能?我只在sys_core.h里找到了该函数的定义。
    /* Enable IRQ - Clear I flag in CPS register */
    /* Note: This is usually done by the OS or in an svc dispatcher…
  • TMS570 SPI SLAVE

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    ti的工程师:

    你们好!

    现在在用spi做从,不知道这个怎么设置中断模式呢?在halcogen里设置了低电平中断,但是一直不能进中断,设置和sci区别大么?

    多谢!

  • RE: TMS570 bootloader

    Hi Qingwei,

    1, 你如果想在线调试应用程序,则需要将应用程序的cmd文件里的首地址改为0x00000000,单独调试,应用程序调试好后,再根据第2步下载进去;

    2, 完成应用程序的单独调试后,再通过Bootloader将应用程序下载进去。此时,Bootloader的起始地址为0x00000000,而Bootloader里的跳转地址跟应用程序里的起始地址一致即可,但不能再在线调试。板子重启后,程序即从Bootloader跳转至应用程序执行。

  • TMS570的ESM产生中断

    TMS570的ESM产生中断的问题。

    sys_selftest.c中有如下语句:

    1、_coreDisableRamEcc_();

          trcamA1bitError ^= 1U;

           trcamB1bitError ^= 1U;

            _coreEnableRamEcc_();      产生1bit错误,程序进入ESM group1中断,进入中断后如何清除,等待下一次中断生成??

    2、_coreDisableRamEcc_();

          trcamA2bitError ^= 3U;

           trcamB2bitError…

  • TMS570LS20216芯片采用 FTU功能执行周期起始初始化

    Hi,各位:

            我采用ftu功能完成message RAM的初始化,然后开始进行周期启动。此时网络上有另外一块模块,发出了启动帧,但是该模块好像不能识别到接收的启动帧,并处于监听状态。

           请问各位,ftu功能能够进行message RAM的初始化吗?使用时需要注意什么?

           谢谢!

  • RE: TMS570LS0432操作N2HET无输出,求解答

    Huatao,你好

    N2HET[29]和H2HET[31]引脚可以作为普通I/O使用的,但是由于所有的N2HET都是high-resolution的,所以在作为普通I/O使用之前,你需要配置HETHRSH寄存器,具体配置方法及说明,请参见TMS570LS0432的TRM的17.2.5.5和17.4.13节,或者使用HALCoGen对HET模块的Pin脚进行配置。

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spnu517b/spnu517b.pdf

  • RE: 调用HalCoGen生成的EEPROM驱动,编译出错。。。。

    Hi Xuehui,

    你之前的编译出错的问题搞定了吗?

    首先,你有没有看过TI FEE User Guide的文档(如附件)?是否清楚EEPROM的操作机制?另外,看一下你的芯片手册,查一下0xF0200000地址指向哪里。

    下图是从TI FEE User Guide截取的虚拟扇区的头的State和Value。你可以在FEE初始化函数后打断点,当初始化完成后,如果0xF0200000为一个扇区的起始地址,且此时该地址的值为0x00000000 0000FFFF,这说明当前扇区为激活扇区,接下来FEE操作即在该扇区进行…

1 2 3