• TMS570LS0714 F021 Flash问题求助

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    我最近在使用TMS570LS0714的处理器,想要使用F021的Flash存储数据,F021 Flash API 的版本为02.01.01。

    下面为擦除bank0的sector7,地址为0x20000。

    操作如下:

    Fapi_initializeFlashBanks(80);

    Fapi_setActiveFlashBank(0);

    Fapi_enableMainBankSectors(0xffff);

    while…

  • TMS570LS0714的RTICOMP0产生trigger开始ADC采样问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714


    参考此篇文章www.deyisupport.com/.../410855.aspx 设置使用ADC Group 0(Event)可以成功触发.

    参考此篇文章www.ti.com/.../spna227.pdf 设置使用ADC Group 1 SW无法触发.

    觉得很疑惑,为何group 1,2会无法触发.

     

    程序设置:

    void sysInit(void)
    {
    hetInit();
    initEPWM…

  • TMS570LS0714的PWM波产生trigger开始ADC采样问题



    如题,在使用PWM波产生AD采样的事件时,不能使AD采样。

    我已经设置是AD采样换成硬件触发,PWM的SOCA使能,并且在软件触发下AD采样能够正确采样。

    现在的问题是我怎么知道自己PWM波确实产生了事件,如果产生了事件为什么触发不了AD采样呢?

    谢谢!

  • 关于 TMS570LS0714 的 特定器件数据表 ,请问有大神能告诉我在哪里可以找到吗?

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, HALCOGEN

    一直在研究HAL code generate的各个外设和系统的配置,第一次使用这个,对一些器件的数据参数的作用不是很了解。有没有大神能告知 特定器件参数表 在哪里可以下载啊?不胜感激!!!

  • TMS570ls0714 Bootloader CMD分区问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    对TMS570ls0714的APP程序默认的CMD文件代码如下:

    MEMORY
    {
    VECTORS (X) : origin= 0x00000000  length=0x00000020
    FLASH0 (RX)   : origin= 0x00000020  length=0x00BFFE0
    STACKS (RW) : origin= 0x08000000  length=0x00001500
    RAM (RW)        : origin…

  • 关于TMS570LS0714程序下载的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    使用的TMS570LS0714,在下载程序时,出现如下问题:

    CortexR4: GEL Output: Memory Map Setup for Flash @ Address 0x0CortexR4: Error initializing flash programming: Target failed to read 0xFFFFFFF0
    CortexR4: Loader: One or more sections…

  • TMS570LS0714 串口下载程序问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    TMS570LS0714用的官方提供的串口BOOTLOADER程序,在检测再次下载程序那加了个检测电脑空格按下时,进行再次程序下载,不会跳到APP程序去执行,能出现BOOTLOADER下载选项,对同一APP程序生成的BIN文件可以多次下载,但是只要把APP程序修改一点(比如增加或者减少几行)也就是生成的BIN文件大小有变化,那么就会卡死在下载过程中。比如新的BOOTLOADER下载200K的BIN文件,多次下载这个BIN文件都正常…

  • TMS570LS0714 串口下载程序后,运行的速度和时序怎么不对

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    用官网的bootloader从串口下载APP程序到FLASH后,APP程序能运行。(APP程序里有个点LED的程序,)。但是LED的闪烁速度比直接烧写APP的程序(不是通过bootloader下载,就用CCS直接下的)要慢。CAN也通信不了。如果APP的CMD里面的地址不对,LED不会闪烁。实在是不知道哪有问题,请教大家了。

  • TMS570_714和TMS570_432能否实现CAN在线软件升级

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, TMS570LS0432, TMS320F28335

    用TMS570ls0714通过CAN如多级TMS570ls0432组成电池管理系统,如需软件升级时,能否通过CAN在线软件升级

  • 劳特巴赫调试器初始化文件

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    你们好!

           我们正在使用劳特巴赫调试器调试一款芯片TMS570LS0714***,请问 TI 有专为劳特巴赫调试器开发的初始化文件吗?若有,如何获取?

    谢谢!

  • RE: N2HET模拟Uart波特率设置问题

    这个可以打开了,谢谢;

    芯片型号是TMS570LS0714,我看文档里面波特率按照我的理解应该是BR=HETCLOCK/(HR*LR*13),里面这个13系数具体与PLL和波特率的关系是怎么样的;

    因为我在台架按照BR=HETCLOCK/(HR*LR*13)=100M/(26*16*13)=19230,实际拿示波器进行测量只有18519

  • RE: TMS570 MACL 模块内容

    谢谢回复。针对TMS570LS0714 芯片,有包含 “ epwm” 模块的最新版本吗?
  • TMS570 MACL 模块内容

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    针对TMS570LS0714 芯片的Autosar架构开发,我们之前从贵司申请拿到了   MCAL- "AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00-installer.exe" ,现在实际工程的配置中发现没有“epwm” 模块,不知道是本来就没有该模块还是对免费申请的版本进行了删减?不知道有没有模块比较齐全的MCAL版本?若有可以试用吗?

  • RE: TMS570提示被锁住

    电路板是自己做的,同时芯片型号是TMS570LS0714,第一次debug的时候好使,退出debug后再次进入debug就有问题了。
  • RE: Hercules_Motorware_Dec2012例程问题请教

    Changyun Liu 说:

    关于Hercules_Motorware_Dec2012例程,有如下几个问题:

    1、电机电流AD采样是周期性触发、还是硬件触发,周期是多少,定点/浮点运算下DRV_run函数需要执行多长时间?

    2、具体到不同电机,除了ENC_init、SMO_POS_init参数设置外,还要配置什么?

    3、能否使用TMS570LS0714上,有没有其它教程资料?

    谢谢!

     ADC转换由硬件触发,与PWM输出同步。

     PWM频率为20KHz,周期为50us。算法的每个组件的CPU…

  • Hercules_Motorware_Dec2012例程问题请教

    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS570LS0714, TMS570LS1227

    关于Hercules_Motorware_Dec2012例程,有如下几个问题:

    1、电机电流AD采样是周期性触发、还是硬件触发,周期是多少,定点/浮点运算下DRV_run函数需要执行多长时间?

    2、具体到不同电机,除了ENC_init、SMO_POS_init参数设置外,还要配置什么?

    3、能否使用TMS570LS0714上,有没有其它教程资料?

    谢谢!

  • RE: TMS570LS0714模拟EEPROM使用问题

    您在HALCoGen中是如何配置的呢?

    您可以先看一下

    processors.wiki.ti.com/.../TI_FEE

    另外E2E上也有一些相关的帖子

    e2e.ti.com/.../420146
  • RE: TMS570LS0714模拟EEPROM使用问题

    您好:

    每次写失败的block是固定的,在出现此问题后没有更新过程序,配置是一直没有变化。

    有关第二个问题,我有如下猜想,请您帮忙确认下是否正确:

    在开发板中有BOOT和APP两种程序,BOOT可更新APP程序,若BOOT中的FEE配置与APP中的FEE配置不同,在程序经过BOOT->APP->BOOT的变化后,在BOOT下一直写EEPROM,当需要搬移数据的时候,会不会导致BOOT的一些数据。

    BOOT与APP配置不同点如下:

    BOOT配置如下:

    const Fee_VirtualSectorConfigType…

  • RE: TMS570LS0714模拟EEPROM使用问题

    runli du 说:

    您好:

    我在TMS570LS0714芯片中使用的TI官方库的模拟EEPROM,现出现了两个问题想请您解答下:

    1、在一个控制器上出现了一个写EEPROM一直失败的现象,且只有写那个block会一直失败,写其他block是正常的。

    请问这些block是固定的吗?还是每次的block都不一样?

  • TMS570LS0714模拟EEPROM使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, HALCOGEN

    您好:

    我在TMS570LS0714芯片中使用的TI官方库的模拟EEPROM,现出现了两个问题想请您解答下:

    1、在一个控制器上出现了一个写EEPROM一直失败的现象,且只有写那个block会一直失败,写其他block是正常的。

    2、在多次读写EEPROM的过程中,出现了EEPROM内的所有内容被清除的现象(除了正在写的block,其余block读出的值为全FF),目前出现了两次,且出现此问题后第一个问题就不存在了…

  • RE: 如何申请MCAL及其配置工具

    明白了,谢谢! 另请问TMS570LS0714的最新MCAL是什么版本?相应的配置工具是不是也在升级?
  • 如何申请MCAL及其配置工具

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    我司现针对一客户做AutoSAR的预研,开发平台为 TMS570LS0714,需要用到该芯片的驱动即MCAL,以及该MCAL的配置工具,请问如何才能得到?谢谢!

     

  • RE: tms570ls0714 flash ram CCS 全局变量地址

    您也可以通过CCS来观察全局变量的地址。debug时,选择变量完整名称,右键添加到Expression窗口中即可查看
  • tms570ls0714 flash ram CCS 全局变量地址

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

    我使用tms570ls0714芯片,定义了一个全局变量并赋初值用CCS编译后,那这个变量在flash中的地址及ram中的地址有什么计算关系没有?

1 2