This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5438A: 对疑似故障芯片进行重复上电操作,SMCLK输出引脚偶尔测量不到波形,UART通信偶尔正常,经常出现乱码

Part Number: MSP430F5438A


如题,设备正常运行一段时间,最近出现上电后程序不运行的现象,但通过重复上电可以临时解决。现在这种情况愈演愈烈,遂拆下检查故障。发现重复上电时,串口输出的就绪数据会出现乱码,偶尔也会恢复正常,如图:

image.png

怀疑是晶振问题,更换晶振后现象依旧,配置SMCLK和MCLK输出引脚, 测量时钟输出发现以下几种现象:

1.MCLK每次都能正常测量为16M。

2.当串口出现乱码时,测量SMCLK发现测量不到,测量MCLK正常为16M,如视频所示。

3.上电后串口无数据,可以测量到SMCLK波形为8M,MCLK正常为16M。

以下为系统时钟配置代码

void init_clock(void)
{

  
  P7DIR &=~P7DIR_0;
  P7DIR|= P7DIR_1;
  P7SEL|=P7SEL_0+P7SEL_1;  //  xt1in/xt1out引脚
  
  UCSCTL6&=~XT1OFF;  //XT1  ON  ,外部晶振   
  UCSCTL6|=XTS;  //高频模式,不选内部电容,
  UCSCTL6&=~XT1BYPASS;  //外部晶振
  UCSCTL6&=~(XCAP0+XCAP1);  //内部电容 2p469
  UCSCTL6&=~XT1DRIVE_3;  //01b8-16
  
  UCSCTL4=0;
  UCSCTL4|=SELA__REFOCLK;  //ACLK选择内部32k
  UCSCTL4|=SELS__XT1CLK;  //SMCLK选择XT1=8M
  UCSCTL4|=SELM__DCOCLKDIV;  //MCLK选择DCOCLKDIV
  
  __bis_SR_register(SCG0);  //关闭FLL    
  UCSCTL0=0x0000;     //自动修正
  UCSCTL1|=DCORSEL_7;   //DCO频率范围选择最大25M
  UCSCTL2=FLLD_1;  //DCOCLK不分频 
  UCSCTL2|=1;  //FLLN=1,DCOCLK调制后为(1+1)*8M=16m
  //UCSCTL3=SELREF__REFOCLK;//FLL参考  REFOCLK 不分频 (762+1)*32768
  UCSCTL3=SELREF__XT1CLK;  //FLL参考  选XT1  8m  不分频
  __bic_SR_register(SCG0);  //开启FLL   DCOCLK=16M
  
  __delay_cycles(782000);
  do
  {
    UCSCTL7&=~(XT1LFOFFG+XT1HFOFFG+XT2OFFG+DCOFFG);
    SFRIFG1&=~OFIFG;
    Delay(250);
  }
  while(SFRIFG1&OFIFG);
    PMMCTL0=0XA502;
  SVSMHCTL=0X4602;
  SVSMLCTL=0X4602;
//  PMMRIE=0X1100;

}

外部晶振XT1使用8M,该程序在其他芯片中运行正常,故障控制板更换芯片后也运行正常。该控制板尚未大规模使用,不知这种现象是否常见,作为使用者该如何规避这种情况。各位工程师是否遇到过类似情况,希望您能解答,谢谢。