MSP430F5528: 请帮我排除我的自制板的问题在哪里

Part Number: MSP430F5528
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6043,

我自制了EVM430FR6043的电路板,之前买的电路板出现了烧录不进程序的问题,显示的好像就是找不到设备。现在我重新做了一个电路板,和EVM430FR6043大致相同,我通过了python GUI重新烧录了HID桥的5528芯片,烧录后指示灯亮了起来,且是正常情况下的亮灯。

EZFET的5528芯片我没有换,而是之前EVM430FR6043上的,我不确定这个芯片有没有坏,但是事实上的确还是出现了烧录不了程序的情况,我尝试重新给这个5528烧录固件,但是不知道通过什么方式才能烧录,UNIFLAH烧录的时候会显示no usb fet was found,且我的设备管理器的端口中没有出现image.png这两个端口,我确定我已经下载了USB FET的驱动,但是仍然没有出现这两个端口。所以是否证明应该是我的5528芯片坏了呢?如果我重新买一个5528芯片该通过什么方式烧录固件呢,目前我只有一个MSP-FET430UIF烧录器。

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 更新一下我的最新进展,我使用我的MSP-FET430UIF连接电路板上的J200,在UNIFLASH中可以加载和验证HID固件并且可以读取内存,如图所示   ,但是我连接到J100准备烧录EZFET固件的时候,却显示找不到设备,进行这两个步骤的时候我都将POWER SWITCH设置在EZFET。

    然后我连接到JTAG准备直接给MSP430FR6043烧录的时候,同样显示找不到设备。

    我想知道电路板上的EZFET模块会影响我通过仿真器连接JTAG给MSP430FR6043烧录程序吗?

    我认为我EZFET上的MSP430F5528芯片是坏的,我将重新买个新的芯片继续尝试。