Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6043,
我自制了EVM430FR6043的电路板,之前买的电路板出现了烧录不进程序的问题,显示的好像就是找不到设备。现在我重新做了一个电路板,和EVM430FR6043大致相同,我通过了python GUI重新烧录了HID桥的5528芯片,烧录后指示灯亮了起来,且是正常情况下的亮灯。
EZFET的5528芯片我没有换,而是之前EVM430FR6043上的,我不确定这个芯片有没有坏,但是事实上的确还是出现了烧录不了程序的情况,我尝试重新给这个5528烧录固件,但是不知道通过什么方式才能烧录,UNIFLAH烧录的时候会显示no usb fet was found,且我的设备管理器的端口中没有出现
这两个端口,我确定我已经下载了USB FET的驱动,但是仍然没有出现这两个端口。所以是否证明应该是我的5528芯片坏了呢?如果我重新买一个5528芯片该通过什么方式烧录固件呢,目前我只有一个MSP-FET430UIF烧录器。


,但是我连接到J100准备烧录EZFET固件的时候,却显示找不到设备,进行这两个步骤的时候我都将POWER SWITCH设置在EZFET。
我将擦除的选项设置为允许擦除,并选择第三项后成功将EZFET两个固件烧录进去,目前EZFET的LED正常亮起来,设备管理器中也出现了
这两个端口,由于我之前为了验证EZFET晶振是否坏了就把HID桥模块的晶振拆下来焊接到EZFET模块,结果验证了EZFET晶振损坏的事实,现在我在缺少HID桥晶振的情况下尝试给6043烧录代码,在IAR中显示初始化失败
,uniflash中也同样的显示
,请问该如何解决