This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP4305438A IAP远程升级问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430FR5969

最近在研究MSP430F5438A IAP远程升级功能,但有些地方被迷惑了,请团队帮忙理解一下问题。

1. 不像MSP430F1系列的FLASH分布,5438FLASH代码空间有两段,而且在RAM中还多一个复用中断向量表。

我想知道能否合理的利用,在第一段FLASH存自己的BOOT代码,中断向量不变;把APP代码放到第二段里,

然后用户的中断向量表使用RAM中的复用中断向量表,可以吗?

2.在xcl文件里,有两个Const data标识,两个Code标识,两大类的地址空间差一个 10040-45BFF,在做IAP的时候BOOT和APP中该怎么分别修改?用的IAR开发环境,

  • 请您在下面的链接下载 Custom MSP430 Bootloader package,里面包含了相关的BSL程序

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 好的,-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=5C00-FF7F 这句里的FLASH地址在引导程序里需要修改吗?
  • 嗯,限于硬件问题 BSL是实现不了了,所以只能自己做BOOT了,关键问题是对xcl文件里这两项的可能的操作,暂时无法深入研究IAR xcl文件,麻烦针对问题确定一下我的想法基本就算ok了,文档及问题附件如下:

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    // ************************************************
    //
    // XLINK configuration file for MSP430F5438A
    //
    // Copyright 1996-2018 IAR Systems AB.
    //
    // See the file 430/doc/licenses/IARSourceLicense.txt for detailed
    // license information.
    //
    // $Revision: $
    //
    // ************************************************
    // ---------------------------------------------------------
    // Description
    //
    //
    // Usage:
    //
    // xlink [file file ...] -f lnk430f5438a.xcl
    //
    // -----------------------------------------------
    // Device summary
    //
    //
    // Core: MSP430Xv2
    //
    // Special vectors: 64
    //
    // Peripheral units: 00100-00FFF
    //
    // Information memory (FLASH): 01800-019FF
    //
    // Read/write memory (RAM): 01C00-05BFF
    //
    // Read-only memory (FLASH): 05C00-0FFFF
    // 10000-45BFF
    //
    // -----------------------------------------------
    // Segments
    //
    // -------------------------------------
    // Data read/write segments (RAM)
    //
    //
    // The following segments are available for both
    // the DATA16 and DATA20 segment groups.
    //
    // segment Usage
    // ------- --------------------------
    // DATA<nn>_Z Data initialized to zero
    // DATA<nn>_I Data initialized by copying from DATA<nn>_ID
    // DATA<nn>_N Data defined using __no_init
    // DATA<nn>_HEAP The heap used by 'malloc' and 'free'
    //
    // segment Usage
    // ------- --------------------------
    // CSTACK Runtime stack
    // TLS16_I Thread-local storage for main thread
    //
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  •  关于MSP4305438A升级,网上有详细的讲解的

    https://wenku.baidu.com/view/32e61bcd2e3f5727a4e96254.html

  • 你好,这个文档我看过了,它不但修改而且还删除了某些段,不确定其正确性。
  • 如果您的BSL应用程序大于2KB或者硬件无法实现BSL,则需要使用主内存引导程序,我建议以MSP-Boot为例。

    www.ti.com/.../slaa600d.pdf

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    目前给出的示例都是基于CCS的

    您的附件我先看一下哈
  • 我看一下xcl文件,由于我的IAR已经到期且没有续费,所以不太方便上手为您实验。

    给您附上之前移植到MSP430FR5969的MSPBOOT步骤,您可以参考一下

    Migrating_MSPBoot_FR5969.docx

  • 谢谢,对那些问题已经基本理解了,现在关心的是在BOOT中定义的变量、常量、使用的引脚或串口,跳转到APP中后会不会有冲突或者影响呢,会自动清除BOOT遗留状态吗?
  • 不会清除BOOT遗留状态的,,需要注意APP和BOOT的中断函数不要有冲突或重复。
  • yes Susan,这正是最后关心的问题。
    1. BOOT和APP的中断向量表,一般为了避免麻烦在BOOT不用中断,假如在BOOT里真要使用中断方式,如何解决跳转冲突问题呢?
    2.BOOT和APP重复初始化相同外设会不会导致卡死或其他异常?
  • 关于这个问题,我没有实际操作过。您可以看一下

    www.ti.com/.../slaa600d.pdf

    给出的方式

    2.2.2 Vector Redirection 以及 2.2.3 Interrupt Vectors in Flash Devices

    但根据之前网友的经验分享,貌似还是有问题

    blog.csdn.net/.../84986730

    我先研究一下哈
  • 好的,能给俺解释明白就够了。