最近在研究MSP430F5438A IAP远程升级功能,但有些地方被迷惑了,请团队帮忙理解一下问题。
1. 不像MSP430F1系列的FLASH分布,5438FLASH代码空间有两段,而且在RAM中还多一个复用中断向量表。
我想知道能否合理的利用,在第一段FLASH存自己的BOOT代码,中断向量不变;把APP代码放到第二段里,
然后用户的中断向量表使用RAM中的复用中断向量表,可以吗?
2.在xcl文件里,有两个Const data标识,两个Code标识,两大类的地址空间差一个 10040-45BFF,在做IAP的时候BOOT和APP中该怎么分别修改?用的IAR开发环境,