This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我根据你们的提示,在USS电脑软件里面找到一个IAR的例子下载到评估板,结果评估板的液晶不亮了,没有下载前是亮的。
连接USS后,USS的提示仍然是HID-Bridge connected ---waiting for device,USS没有看到任何采集数据
进入IAR进行跟踪,在code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults);之后设置断点,发现采集的数据如下:
上行飞行时间=6.70132794E-5,下行飞行时间=6.7037683033E-5,时间差异=-1.7990942E-10,我这个是静止的水,这些数据是正常的。
因此我得出结论:这个例子程序确实能测量超声波,但不是和评估板配合使用的,理由是
1:烧进去后液晶不亮
2:连不到USS,仅仅是HID连上了,FR6047并没有和电脑USS程序进行交互。
因此,我需要除了这个例子程序外,还需要有能让评估板液晶跑起来,能和电脑USS软件通信的程序或者固件。
您好,
For the Q1:烧进去后液晶不亮.
我们给的Demo中是关闭了LCD功能的,你可以通过修改宏定义开启。
For the Q2: 连不到USS,仅仅是HID连上了,FR6047并没有和电脑USS程序进行交互.
首先说明一下,这个Demo是配合这个EVM板使用的,当然客户自己设计的板子也可以正常使用。
USS模块是集成在MSP430FR6047芯片内部的一个IP,因此Demo的所有程序包含换能器激励、放大、采集、算法处理都是在MCU内部实现的,使用了MCU内部的USS模块和LEA模块以及MCU的控制。
电脑端的GUI并不进行数据的处理,仅仅是一个波形、数据的显示,以及和MCU通过I2C/UART进行参数配置而已。
Best Regards
Johnson
您好,
如果显示连接不上GUI,请检查如下几个地方:
一般连接不上都是固件下载的和GUI中选择的meter类型不匹配,或者驱动没安装成功。
Best Regards
Johnson
您好,
你这个显示的waiting for device,就是没有连接上,GUI正在等待与device通信,看起来EVM板子没有给回应。
您有没有换台电脑做测试?
按GUI上的一些按钮会死机 这个和java环境有关系,不不影响和EVM通信。
问下你的板子在哪里购买的? 看起来可能板子有问题。
Best Regards
Johnson