我根据你们的提示,在USS电脑软件里面找到一个IAR的例子下载到评估板,结果评估板的液晶不亮了,没有下载前是亮的。
连接USS后,USS的提示仍然是HID-Bridge connected ---waiting for device,USS没有看到任何采集数据
进入IAR进行跟踪,在code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults);之后设置断点,发现采集的数据如下:
上行飞行时间=6.70132794E-5,下行飞行时间=6.7037683033E-5,时间差异=-1.7990942E-10,我这个是静止的水,这些数据是正常的。
因此我得出结论:这个例子程序确实能测量超声波,但不是和评估板配合使用的,理由是
1:烧进去后液晶不亮
2:连不到USS,仅仅是HID连上了,FR6047并没有和电脑USS程序进行交互。
因此,我需要除了这个例子程序外,还需要有能让评估板液晶跑起来,能和电脑USS软件通信的程序或者固件。