This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EVM430-FR6047评估板程序

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047

我根据你们的提示,在USS电脑软件里面找到一个IAR的例子下载到评估板,结果评估板的液晶不亮了,没有下载前是亮的。

连接USS后,USS的提示仍然是HID-Bridge connected  ---waiting for device,USS没有看到任何采集数据

进入IAR进行跟踪,在code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults);之后设置断点,发现采集的数据如下:

上行飞行时间=6.70132794E-5,下行飞行时间=6.7037683033E-5,时间差异=-1.7990942E-10,我这个是静止的水,这些数据是正常的。

因此我得出结论:这个例子程序确实能测量超声波,但不是和评估板配合使用的,理由是

1:烧进去后液晶不亮

2:连不到USS,仅仅是HID连上了,FR6047并没有和电脑USS程序进行交互。

因此,我需要除了这个例子程序外,还需要有能让评估板液晶跑起来,能和电脑USS软件通信的程序或者固件。

  • 已将您的问题assign给了相关的专家
  • 您好,

    For the Q1:烧进去后液晶不亮.

    我们给的Demo中是关闭了LCD功能的,你可以通过修改宏定义开启。

    For the Q2: 连不到USS,仅仅是HID连上了,FR6047并没有和电脑USS程序进行交互.

    首先说明一下,这个Demo是配合这个EVM板使用的,当然客户自己设计的板子也可以正常使用。

    USS模块是集成在MSP430FR6047芯片内部的一个IP,因此Demo的所有程序包含换能器激励、放大、采集、算法处理都是在MCU内部实现的,使用了MCU内部的USS模块和LEA模块以及MCU的控制。

    电脑端的GUI并不进行数据的处理,仅仅是一个波形、数据的显示,以及和MCU通过I2C/UART进行参数配置而已。

    Best Regards

    Johnson

  • 问题是电脑端的GUI并不能显示波形和数据,也没有办法设置参数呀?哪里出了问题?
    HID-Bridge connected ---waiting for device左下角这样的提示不正常吧,
    按照你们的PDF,左下角应该是HID connected to MSP430FR6047 on Evaluation Module
  • 您好,

    如果显示连接不上GUI,请检查如下几个地方:

    • GUI中的配置是否和下载的Demo匹配:options-> meter options这里是否选择了water & FR6047(对应下载进去的程序应该也得是FR6047 for Water)。
    • 电脑端的USB驱动是否成功安装(EVM430-FR6047上有一个USB Bridge 在第一次将板子连接到电脑上后会自动安装驱动,可以在设备管理器里看一下是否安装成功)。
    • 板子上连接是否正常,在USB Bridge和MCU连接中有I2C和UART两种模式,默认GUI和Demo使用的是I2C,也就是SCL SDA IRQ这三根线一定要连接上。
    • GUI上是否有报错?

    一般连接不上都是固件下载的和GUI中选择的meter类型不匹配,或者驱动没安装成功。

    Best Regards

    Johnson

  • options-> meter options这里已经是water & FR6047
    驱动程序没有安装,应该是免安装的,因为已经显示HID-Bridge connected
    SCL SDA IRQ这三根线已经连接上的
    至于GUI的报错,似乎没有看到,确切的说我也不清楚报错会在哪里,看上去没有地方显示错误

    还有,你们评估板的演示视频有没有地方可以下载?TI网站上面看的话,半天没有动静,如果有中文视频就更加好了,说实在的,评估板怎么用不是特别清楚。
  • 您好,

    显示HID-Bridge connected就是已经连接成功了,至于Demo板如何使用,您可以参考下面这个文档:
    www.ti.com/.../slau810a.pdf

    Best Regards
    Johnson
  • 你说的这个文档我看过,这个文档要求左下角显示HID connected to MSP430FR6047 on Evaluation Module
    而我的GUI左下角显示的是HID-Bridge connected ---waiting for device
    这是什么原因?
    我从字面上面理解,应该是评估板的HID和电脑连上了,而FR6047和HID之间没有联系,我感觉应该是FR6047的程序有问题。
    而且GUI上面没有任何波形或者数据显示,硬件的跳线,连接啥的我都严格按文档操作了。如果按一些GUI的按钮,还会死机。
  • 您好,

    你这个显示的waiting for device,就是没有连接上,GUI正在等待与device通信,看起来EVM板子没有给回应。

    您有没有换台电脑做测试?

    按GUI上的一些按钮会死机 这个和java环境有关系,不不影响和EVM通信。

    问下你的板子在哪里购买的? 看起来可能板子有问题。

    Best Regards

    Johnson

  • 评估板是淘宝上面买的,没有其他正规渠道购买呀,难道是要去美国购买?那要好几个月吧,你们有推荐哪里买吗?
    另,我的JAVA环境绝对没有问题的,JAVA平时在编程的,按GUI死机可能是GUI一直在等评估板响应
  • 感谢您对 TI 产品的关注!

    关于购买问题,请您登陆 TI.com 购买产品:https:// ti.com/buy-cn。
    现支持人民币交易和增值税发票开具。人民币结算订单可免报关,支持支付宝、微信支付、银联个人和企业网银支付。

    订单会在 2 至 3 个工作日内完成发货,发货后大约10 个工作日到达
  • 你这个网址无法访问。我从www.ti.com网站进去,选择中文网站,配送地址选择中文,货币自动从USD变成CYN,但是找这个评估板,还是美金价格
  • 请打开下面这个这个链接

    https://www.ti.com.cn/store

    搜索板子型号-添加到购物车

    在购物车页面右上角,配送区域选china, 币种自动会更新为CNY

    这时候购物车的价格显示为人民币价格
  • 上面提到的液晶问题,IAR搜索项目里面所有文件,根本没有找到ENABLE_LCD
    项目位置:C:\ti\msp\USS_02_20_00_15\USS\examples\USSSWLib_template_example\IAR
    你确信你说的项目和我现在用的项目是同一个项目吗?
  • Johnson使用的应该是下面路径下的例程

    C:\ti\msp\UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_08\examples\USS_Water_Demo\IAR