一、现象:
1、目前生产中一批板子陆续出现上电无法完成复位现象,短接RST引脚也无法复位;
二、测试
1、取异常板子,下载最简单的程序(主程序中只执行关狗+IO置低电平+while(1)操作),在使用IAR下载完程序并执行后能够正常开机,但是之后短接RST后再次死机,程序无法执行到IO置低电平位置;
2、MSP430F5529 3.3V供电正常,上电1ms内上升至3.3V,过程无回落,复位电路采用100K+0.1uF组合;
3、基于上述程序,在对芯片的核心电压Vcore量取中发现,Vcore电压在上电瞬间变成1.4V左右,保持约30-50ms后在100us内升至1.92V左右,这样情况下板子上电无法执行第一行程序;且短接RST过程中Vcore电压降至1.4V,不在短接RST后又升至1.92V,芯片还是无法执行第一行程序,程序中并没有修改Vcore电压的配置;Vcore电压在user's Guide中明确写该电压上电后处于最低值。