这个问题网上也有一些提示,但是都没有解决。我换一个新的芯片可以烧写1、2次后就不行了,现在提示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个问题网上也有一些提示,但是都没有解决。我换一个新的芯片可以烧写1、2次后就不行了,现在提示:
你的FET初始化不成功,uif是usb的fet吧,“Tools using the parallel port are not supported on Windows Vista,”最后一句是vista不支持并口的fet设备
tops,
引起这个问题的原因可能有很多种。先用设备管理器看看有没有识别FET debugger? 曾经烧进去的程序,在上电后,还可不可以正常运行?烧写过程中,板子供电来源是哪里?换台电脑再试试看行不行?
希望对你有帮助!O(∩_∩)O~
你好:
严重怀疑是电源的问题;
1. 请在设备管理器里确认430UIF正常;
2. 请仔细检查JTAG接口中两个VCC的连接方式,一个是TVcc,一个是VCC,容易搞错,导致UIF和板子的VCC冲突;
3. 建议可以使用Lite FET-Pro430 Elprotronic 测试一下下载是否正常,排除IAR驱动问题。
谢谢。
这种现象大部分和PC有关,只出现在特定的台式机上。
你的UIF外形拍个照,看看是哪一种?
然后用FETPRO430这个软件刷一下FIRMWARE,把版本信息截图发过来。看看现有的FIRMWARE是什么版本。
另外,刷了FIRMWARE后, PC可能会认不出来,另一台PC 也有可能变得不行了。出现这个情况要注意一下。使用FETPRO430 还可以降回去再做比较。
这个问题网上也有一些提示,但是都没有解决。我用的是IAR 5.3版本,MSP430F449,软件全部正确设置后,总是烧写失败,提示: