This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个问题网上也有一些提示,但是都没有解决。我换一个新的芯片可以烧写1、2次后就不行了,现在提示:
请把JTAG部分的电路贴上来。
Lite FET-Pro430 Elprotronic 下载地址如下。
http://www.elprotronic.com/
不过好像现在登录不上去,你可以试试看。
这种现象大部分和PC有关,只出现在特定的台式机上。
你的UIF外形拍个照,看看是哪一种?
然后用FETPRO430这个软件刷一下FIRMWARE,把版本信息截图发过来。看看现有的FIRMWARE是什么版本。
另外,刷了FIRMWARE后, PC可能会认不出来,另一台PC 也有可能变得不行了。出现这个情况要注意一下。使用FETPRO430 还可以降回去再做比较。
这个问题网上也有一些提示,但是都没有解决。我用的是IAR 5.3版本,MSP430F449,软件全部正确设置后,总是烧写失败,提示: