This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何解决掉电保存数据的功耗问题?



听说使用内部Flash也能实现掉电保存但是容易挂掉,使用AT24C02之类的eeprom功耗上mA以上,不符合msp430超低功耗的特点。在msp430产品列表里看到430一般都有1k以上的Non-volatile Memory ,可以实现对它操作实现掉电保存并保持超低功耗特性吗?

  • 我感觉一般从检测到掉电之后,应该有足够的时间来保存一定数量的数据的,只要不是数据量太大

  • 也可以在输入电源上并个大电容,当掉电时,暂时有电容为单片机供电,保证有足够的时间保存数据
  • 推荐铁电系列430,掉电依然可以保存重要数据,而且功耗更低

  • 您好,能具体解释一下吗?

    铁电存储器感觉与flash具有相似的功能啊,因为程序需要主动去写,只是速度比较快,可以直接写入,不用擦除罢了。

  • 参考SLAA498B中的表1,原因就是写的速度非常快,不需要像Flash那样先内部升压及先擦除,速度仅次于SRAM

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slaa498&fileType=pdf&keyMatch=SLAA498B&tisearch=Search-EN-Everything

  • 其实掉电保存一是在于功耗,而是在于速度。如果用flash保存的话,从掉电的瞬间到flash可操作的电压范围内,会有一个下电的曲线,利用这个区间是保存的最后机会。但是由于flash的机制,要整块擦除然后再写,写的速度也很慢,所以保存不了多少数据,在flash一定的情况下,折中的方法只能加一个大电容,延缓下电,增加可操作时间。如果保存数据要求较高,建议使用FRAM,1)可以按bit操作,写前不需要整块擦除。2)单次写入速度快。3)掉电不丢失