This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
schematic layout review-DP83867ERGZR & AM6234.pptx
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
另一个帖子中回复
哪一個帖子?謝謝
您自己发的另一个帖子
沒人回覆
DP83867ERGZR 電路設計差異 - API 解答论坛 - API 解答 - E2E 设计支持
需要点时间,请稍微等待一下
schematic layout review-AM6234.pptx 但這個沒有人回
这两个文件好像是一样的。
抱歉,我把兩顆IC用成同一份PPT,但請再回復這個IC的差異讓我知道,謝謝
再麻煩您們專業人士的回覆
您是说DP83867ERGZR和AM6234的差异?
不是,只有AM6234這顆有無電路上需要改善的地方,如下PPT
7331.schematic layout review-AM6234.pptx
根据检查,EPHY重置由SOC IO控制。
不允许或不建议在LVCMOS引脚的输出端添加电容。
建议添加一个下拉,以便在SOC加电期间将EPHY保持在重置状态。
如果需要引脚捆扎,请使用AND逻辑。
遵循特定于处理器的EVM。