使用Grace Version 2.2.0.00006配置完成后生成代码,打开css新建一个空项目,在项目上右击加入files,加入grace生成的所有文件,然后编译,出现错误,
Description Resource Path Location Type
#1965 cannot open source file "ti/mcu/msp430/Grace.h" CSL_init.c /dlp_03project line 8 C/C++ Problem
提示找不到Grace…
使用Grace Version 2.2.0.00006配置完成后生成代码,打开css新建一个空项目,在项目上右击加入files,加入grace生成的所有文件,然后编译,出现错误,
Description Resource Path Location Type
#1965 cannot open source file "ti/mcu/msp430/Grace.h" CSL_init.c /dlp_03project line 8 C/C++ Problem
提示找不到Grace…
我在调试MSP430FR2033的按键时发现一个很奇怪的问题,我在Debug时可以正常进入按键中断(下降沿触发),但烧录好了之后单独上电就是无法进入中断。我debug没有设置任何断点,直接点击的运行。
int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer initGpio(); …1.安装了ccs6.2,安装选项中选择了msp430,但是在新建 new ccs project的第一步中target一栏为空。请问如何添加?
2.ccs6.2包含了grace吗?
安装了ccs6.2.05,安装成功后,app center中找不到grace,另外http://www.ti.com.cn/tool/cn/GRACE中
我用官方给的例子,测得的温度比较准确,官方AD基准选的1.2V,采样保持时间ADC12SHT0_8程序如下:
/* --COPYRIGHT--,BSD_EX
* Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms…
第一个问题:我在使用G2单片机的硬件I2C时,使用如下指令开启收发中断,程序正常运行,
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
IE2 |= UCB0TXIE+UCB0RXIE; // Enable TX RX interrupt
但是使用:
IE2 |= UCB0TXIE+UCB0RXIE; // Enable RX interrupt
UCB0CTL1 &= ~UCSWR…
GRACE在APP CENTER中找不到,所以只能离线安装,但是效果和在APP CENTER中的不一样,也就是说,不能在CCS中建立grace工程。想问一下像我这种清况怎么才能将该软安装到CCS6.2当中。
对于 Code Composer Studio 6.x 用户
请问,在css6中新建project的时候,芯片型号为MSP430G2553,但是在empty project一栏下面找不到empty grace选项,这要怎样解决?
Hi,
我想在CCS5.5中浏览.cfg文件,但是得到了error,“Sorry, I'm having problems creating this editor. An unexpected exception was thrown.”
detail上说“org.eclipse.rtsc.xdctools.INTERNAL: Unable to find package xconfig_led”
我尝试了网上的一些方法,但是无法解决,请求帮助…
CCS 版本6.1.3.00034 ,是最新版,安装了之后,在App Center里面找不到Grace,不管是see more还是search 搜索都找不到,请问最新的版本都没有了么,还是我的问题?
记得一开始我安装grace的时候是从CCS的app center里安装的,前段时间发现我的grace没法用了。就想把之前的版本删除重新安装一个,但是在app center里找不到grace的安装项了,请问这是为什么?
之前下了个CCS6.1.0,app center里安装Grace一直出错,于是下了个5.5版本的CCS,结果自带的Grace2不支持MSP4305529这款芯片…然后又试了最新的6.1.3,结果app center直接没有Grace了…搞了一天了,看来只能自己操作寄存器了么…大神们能帮我出出主意么…
我利用CCS自带的Grace功能,生成了一段代码。其中,使用的是内部的时钟,并且把内部的时钟引出到芯片的引脚,用示波器测量,发现时钟均正确。但是,我想要把某个IO口设置为输出,并且输出高电平的功能却实现不了。无论怎么配置,IO一直输出低电平,实在是不能理解,求指导。
在仿真时,创建GRACE;退出仿真后,再次进行仿真时,之前创建的grace纵坐标不能缩放!