• LP-MSPM0G3507: 從APP1 0x0位置跳轉到APP2位置後能否更新原本APP1的位置的flash數據

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G3507

    您好

    目前有個問題, 如果我有兩個application, 透過uniflash 將 APP1燒錄在 0x00000000的位置 APP2在0x00015000~0x00017FFF,

    請問開機後啟動APP1後 立即跳轉到APP2. 並嘗試使用flashctl API 寫入資料到0x00000000~0x00014000範圍 再透過API做讀取驗證會報錯…

  • EVM430-FR6047: 使用MSP-FET的JTAG调试EVM430-FR6047问题

    Part Number: EVM430-FR6047
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

    使用官方的USS例程用USB连接可以正常调试,但是换成MSP-FET仿真器的JATG接口仿真时会报错,第一次报错Error initializing emulator:
    Interface Communication error,点击Retry后一直报错Error initializing emulator:MSP-FET430UIF is already…

  • EVM430-FR6043: 无法连接上位机

    Part Number: EVM430-FR6043
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    连接上位机时显示HID检测到,但检测不到设备,换了两台电脑测试还是这样,用uniflash也检测不到

  • MSP430FR6043: 固件烧写熔断保护

    Part Number: MSP430FR6043
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

    请问MSP430FR6043是否支持固件烧写后熔断保护?即不支持程序的读取和再烧写。

  • EVM430-FR6043: 关于液位计的设计

    Part Number: EVM430-FR6043
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6043

    用此开发板设计一个液位计,按照所给定的技术文档连接换能器后,是否需要将开发板内部的固件以及MSP430-FR6043单片机中的程序换为Ultrasonic WaterFR604X和官方给出的Water Demo?

  • MSP430I2041TPWR 用SBW接口无法下载程序

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430I2041

    MSP430I2041TPWR    用SBW接口无法下载程序  

  • MSP430F5529: 新人求解,Error connecting to the target:Unknown device

    Part Number: MSP430F5529
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    新人求解,不清楚什么原因,无法烧录,也不能debug

  • LP-MSPM0G3507: Secondary Bootloader

    Part Number: LP-MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    Hi Team,

    在客制化BSL的烧录debug过程中出现了。Error connecting to the target: (Error -6305) PRSC module failed to write to a router register. (Emulation package 12.7.0.00130)

    有什么办法可以恢复吗?在UniFlash,CCS…

  • MSP430FR2522: 烧录报错

    Part Number: MSP430FR2522
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , MSP-FET, MSP-GANG

    [ERROR] MSP430: Error initializing emulator: Could not set device Vcc

  • EVM430-FR6047: MSP 低功耗微控制器论坛

    Part Number: EVM430-FR6047
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    Hi,

    I use the EVM430-FR6047 connenct to the PC, but it shows there are two port connected(show below), the location info is the same.  I have trasfer to another PC, still two ports.

  • MSP430I2041: flash erase

    Part Number: MSP430I2041
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

    请问如何操作时,仅对该芯片内FLASH中1K(information memory)内局部擦除而不会影响其他部分校准且受保护的信息。

    目前,由于误擦除,已经造成好几个芯片不能正常工作。请问什么原因引起?

  • MSP430FR6047: 使用CCS软件编译后out文件和bin文件都很大

    Part Number: MSP430FR6047
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    使用CCS软件编译后out文件562Kb和bin文件256KB这是怎么回事呢?

    还有使用CCS软件烧录芯片能正常运行,但是使用uniflash软件烧录进去后程序没有正常运行

  • MSP430FR5043: UniFlash操作了Settings & Utilities下的Security的按钮,make device secure后,重启再次下载代码就会失败了,请问怎么回事

    Part Number: MSP430FR5043
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    UniFlash操作了Settings & Utilities下的Security的按钮,make device secure后,重启再次下载代码就会失败了,请问怎么回事

  • MSP430F5529: CCS下载程序提示Error initializing emulator: Interface Communication error如何解决

    Part Number: MSP430F5529
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , MSP430F5528, MSP-FET

    我使用的CCS版本为12.1,用Debug进行烧录时总是提示Error initializing emulator: Interface Communication error,于是无法烧录,下载Uniflash进行烧录也是一样的提示,我换过usb线但没有用,在社区搜到过一个解决办法,但是没有看懂,他是这样描述的:

    建议尝试以下步骤…

  • MSP-FET: 用MSP-FET对 MSP430FR2355TPT进行烧录时支持的程序文件

    Part Number: MSP-FET
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    Hi 各位:

       我想知道,用MSP-FET对 MSP430FR2355TPT进行程序烧录时,烧录文件可以是.out的格式吗?都支持哪些格式的烧录文件?

  • MSP430FR2433: msp430fr2433如何烧录TXT文件?

    Part Number: MSP430FR2433

    msp430fr2433如何烧录TXT文件?

  • MSP430F5244: 程序下载问题

    Part Number: MSP430F5244
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, , MSP-FET, UNIFLASH

    MSP430F5244: 程序下载问题 - MSP 低功耗微控制器论坛 - MSP 低功耗微控制器 - E2E 设计支持 (ti.com)

    详细见上述链接

    此问题一直没有解决,周五生产了同一批次 300块板子,SBW烧写全部正常

    只要熔丝烧断,用BSL烧写程序就会出现相同错误。

    RST管脚也增加了47k上拉电阻

  • MSP430F5525: 目标板是否可以通过usb直连pc机

    Part Number: MSP430F5525
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PN80USB, UNIFLASH

    使用MSP-TS430PN80USB自制板,通过usb口直接连接至PC机(使用usb电源跳线已经设置好,mcu数、模拟引脚都有电压)。win7系统无任何反应,已经安装uniflash_sl.8.1.1.4146 。按usb bsl(S3) 按钮后系统提示“发现系统无法识别的设备”。如果按住不放系统就一直弹窗。…

  • MSP430G2313: msp430 下载工具 在哪里下载?

    Part Number: MSP430G2313

        下载下来工具怎么是这样,怎么烧写?

  • MSP430F149: 请问如何使用uniflash通过BSL的方式烧录程序

    Part Number: MSP430F149
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    我使用USB转串口工具连接msp430f149,连接关系为:

    (串口工具)RTS---(F149)TCK; 

    (串口工具)DTR---(F149)reset;

    串口工具的TXD --- F149的P2.2(BSL RXD); 

    串口工具的RXD ---F149的P1.1(BSL TXD);

    GND ---GND;

    使用BSL的方式为MSP430F149烧录txt文件,使用网上下载的MSPFET是可以正常成功下载的…

  • MSP430FR6043: UniFlash 8.0.0更新代码找不到EVM430FR6043的这个器件,

    Part Number: MSP430FR6043
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EVM430-FR6043

    UniFlash 8.0.0更新代码找不到EVM430FR6043的这个器件,我请问是缺少了什么吗?我找了以下demo项目中只有一个UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01\image\MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo_EVM_v2_0_AFE3v3_02_30_00_01.txt

    Ul…

  • MSP430FR2433: 误操作FRAM,msp430FET无法识别芯片,有可能误操作了中断向量表

    Part Number: MSP430FR2433
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPBSL

    1.程序可以正常运行,进中断程序死掉,我怀疑中断向量表被我修改,怎么样才能恢复原有中断向量表?或者重新让下载器识别芯片?

    2.我更改了.xcl文件,想要做软件升级

  • MSP430I2021: Uniflash生产烧录提醒失败

    Part Number: MSP430I2021
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

    Uniflash使用生产烧录,在点击了Setting&Utilities擦除选项中的“Replace written memory locations, retain unwritten memory locations”后进行擦除成功后;点击Program烧录一直提醒“[ERROR] MSP430: File Loader: Verification…

  • EVM430-FR6043: USS DEMO 程序打不开!

    Part Number: EVM430-FR6043
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    女生,先生,好!

    USS工作不正常,waiting for device,想重新刷程序, 因为MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo这个程序类型是projectspec,不知什么原因 CCS和UniFlash都找不到它,请看看问题在哪里?

  • EVM430-FR6043: 如何使用on board EZFET-LITE来调试和编程

    Part Number: EVM430-FR6043

    女士,先生,你好!

    请公司我在哪里能找到如何使用on board EZFET-LITE来调试和编程,谢谢!

1 2 3 4 5 »