Part Number: TMS570LC4357
请问大佬们,我用两块4357开发板进行CAN通信,我把他们分别都接到了stm32的收发器上了,并且以及将收发器++、--相连接,但是通过串口打印消息时一直显示收不到消息(两块板子都烧录了这个程序)
void main(void)
{
/************************CAN Init**********************/
_enable_IRQ_interrupt_();
canInit();
canDisableloopback(canREG1);
canEnableErrorNotification(canREG1);
while(1)
{
can_mess(canREG1,canMESSAGE_BOX1,TEXT3);
}
}
void can_mess(canBASE_t *node, uint32 messageBox, uint8 * data_tx)
{
send_mess(node,messageBox,data_tx);
//canMessageNotification(node, canMESSAGE_BOX1);
printf("can ID is : %d",canGetID(node,messageBox));
printf("\r\n");
// receive_mess(node,messageBox,data_rx);
// sciDisplayText(sciREG1,&data_rx[0],sizeof(data_rx));
}
void send_mess(canBASE_t *node, uint32 messageBox, uint8 * data_tx)
{
canTransmit(node,messageBox,data_tx);
while((node->ES)&0x08==0);
}
void receive_mess(canBASE_t *node, uint32 messageBox, uint8 * data_rx)
{
//canInit();
canGetData(node,messageBox,data_rx);
while(((node->ES)>>1)&0x08==0);
}
void canMessageNotification(canBASE_t *node, uint32 messageBox)
{
printf("接收数据:\r\n\t");
receive_mess(node,messageBox,rx_data4);
sciDisplayText(sciREG1,&rx_data4[0],8);
printf("\r\n");
}