• MSP432E401Y: driverlib库函数源码位置

    Part Number: MSP432E401Y

    您好,我想要更具体的了解库函数,类似于观察该函数具体操作了哪些寄存器,但是找不到源码位置,请问其具体位置是什么?

  • MSP432E401Y: 如何在程式碼中跳轉到 ROM bootloader

    Part Number: MSP432E401Y

    HI

    我想要讓MSP432的程式可以用bootloader的方式透過UART更新程式碼。在舊版的MSP432P4上面可以用BSL_invoke函數呼叫ROM上面的bootloader,然而MSP432E4的driverlib裡面則沒有這個函數。

    目前找到相關的討論1討論2,測試後都沒辦法成功跳轉。請問在使用driverlib的狀況下要如何完成這個功能呢?我希望是軟體跳轉而不是硬體觸發bootloader。

    我還有一個相關的問題:根據技術文件,只要0x04這個位置是0xFFFFFFFF…

  • MSP432E401Y: 烧录错误

    Part Number: MSP432E401Y

      去年打电赛的板子,今年找出来发现两个问题。 1.复位键掉落 2.出现上图的烧录问题

  • MSP432E401Y: msp432无法烧录程序,设备管理器检测不到xds110设备

    Part Number: MSP432E401Y

    在CCS烧录程序时,由于首次烧录需要更新xds110固件,更新后烧录失败了,在设备管理器也显示不出xds110端口,仿真器部分的led也不亮了,根据官网的故障排除方法尝试了一遍,C:\ti\ccs1040\ccs\base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e、C:\ti\ccs1040\ccs\base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m、都无法检测到设备,所以手动更新也不成功

    不知道如何进行下一步…

  • MSP432E401Y: MSP432E401Y

    Part Number: MSP432E401Y

    我在使用这款单片机时,前一天用过他的j13口进行对一个小的串口屏供电,是可以正常运行的,第二天就不通电了,用的使用充电宝给他供电,电源灯没亮,我就检查了一下,后面我发现把板卡电源的跳线帽拔了电源灯可以亮,但是我把GND就是板卡供电的GND接上就不亮了,求求工程师解答这种是不是没救了,我还使用过其他通过USB供电,外部供电,板载灯没亮,

  • MSP432E401Y: hibernate module 怎么实现最低功耗

    Part Number: MSP432E401Y
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

    大家好

    我正在研究MSP432E401Y的hibernate module,datesheet上标明的功耗在VDD3ON时可以达到7.99uA;

    我使用的硬件是MSP-EXP432E401Y开发板,使用的例程是hibernate_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs,例程没有做任何更改;

    断开烧录器连接,3.3V供电,进入hibernate后…

  • MSPM0G3507: 使用XDS调试问题

    Part Number: MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y,

    请教一下,目前我手上有一些基于M0G3507自己设计的PCB(非官方评估板),想在CCS下开发调试,目前已采购XDS110仿真器,但是还在运输中没到手上。我的想法是,看MSP432E401Y LaunchPad评估板上也具有板载XDS仿真器,是否可以用上面的XDS仿真器来调试自己设计的M0G3507,里面的固件是否需要更换,这样的方法是否可行

    此为MSP432…

  • MSP432E401Y: device could not be powered up

    Part Number: MSP432E401Y

    在烧入FreeRTOS的官网历程到MSP432中,再次烧入就失败,显示“device could not be powered up”,如何解决

  • MSP432E401Y: MSP432E401Y LaunchPad开发套件连接电脑问题

    Part Number: MSP432E401Y
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    您好,我们在使用MSP432E401Y LaunchPad开发套件结合Scalable PMICs GUI对TSP6593Q1进行测试验证时,首先将USB线缆连接至XDS110端后下载XDS110驱动安装,电脑设备管理器可以正确识别到XDS110端的串口,如下图所示:

    随后在英文论坛与其他帖子中了解到,需要通过XDS110端口给MSP432E401Y芯片烧写固件…

  • MSP432E411Y: 停产物料帮忙推荐

    Part Number: MSP432E411Y
    Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

    MSP432P411停产了,有新的P2P型号帮忙推荐,谢谢!

  • MSP432E401Y: PMIC上电固件

    Part Number: MSP432E401Y

    专家,你好

            我们在使用scalable PMICs GUI工具给TPS6594烧录,需要使用impleLinkTm 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchpadTm 开发套件,在GUI使用手册中表述需要具有模拟 EVM 控制器固件的微控制器,所以想咨询一下这个模拟EVM控制器固件在哪里下载?祝好

  • MSP432E401Y: MSP432P401R

    Part Number: MSP432E401Y

    我在使用MSP432P401R的时候,遇到一些关于MCLK和SMCLK的问题,当我将两个时钟设置为不同的频率时,使用Timer0产生PWM时,会偶尔会出现PWM没有输出的情况

    MCLK=48MHz,SMCLK=24MHz

    我想问题一下,MSP432P401R资料里面,是否包含MSP430系列勘误表中PMM32的同样内容,因为相关文档和资料已经在官网上查不到内容了

  • MSP432E401Y: CCS中关于sprintf覆盖其它变量的问题

    Part Number: MSP432E401Y

    如图,在调试中,调用sprintf后会更改其它不相关的变量的值。经实验,当sprintf中不含%变量调用时不会出现此问题。

  • MSP432E401Y: 在测试Flash烧写数据时出现问题,芯片无法再进行正常地烧写程序

    Part Number: MSP432E401Y

    本来我是想测试一下MSP432E401Y自带的烧写Flash的程序,原本还试地好好的,后面想试试那个保护的函数,但没想到后面就无法烧入了,

    相关代码如下:

    test_can=FlashProtectGet(0x6664);
    FlashProgram(&a,0x6664,4);
    FlashProtectSet(0x6664,FlashReadOnly);
    test_what=*((volatile int *)0x6664);

    就是因为加…

  • MSP432E401Y: MSP432P401R

    Part Number: MSP432E401Y

     your msp432p401r material is out of date

  • MSP432E401Y: 定时器输出pwm

    Part Number: MSP432E401Y

    使用定时器输出pwm,为什么A,B通道不能同时输出,并且如果配置了A通道TimerConfigure(TIMER3_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_PWM); 就会使得B通道输出不了PWM,TimerConfigure(TIMER3_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_PWM);,只有将A通道的这个配置注释掉,B通道才能输出,可是我想用一个定时器输出两路pwm…

  • MSP432E401Y: 手册的时钟树,有一个地方没看懂,求大佬指教

    Part Number: MSP432E401Y

    这个时钟树中的DIVX是指默认分频系数吗?如果是的话为什么会加斜杠3,是因为默认就分频3倍吗?但按道理来说分频数都应该是2的倍数才对吧,求大佬指教

  • MSP432E401Y: 关于MSP432E401Y的PWM全局同步的问题

    Part Number: MSP432E401Y

    请问一下关于MSP432E401y这款芯片的PWM同步问题,这芯片的PWM同步有三种模式

    我比较好奇那个全局同步到底是如何使用的,也没有相关的例程,找了很久也不懂是怎么使用的,能提供例程说明一下吗?

  • MSP432E401Y: telnet功能如何启用

    Part Number: MSP432E401Y

    我使用的SDK是simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12,想要启用telnet功能,请问该要如何配置,包括IP,端口等

  • MSP432E401Y: energia调试MSP432P401R

    Part Number: MSP432E401Y
    Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

    我尝试使用引脚 p9.6 和 p9.7 实现另一个辅助串行,并且是数据表中读取的 tx 和 rx 引脚。

    我对 cores 文件夹中的 pins_energia 、硬件 serial.h 和硬件 serial.cpp 进行了更改。

    我之后尝试了 serial1这些更改有效但不是 serial2,我需要将 serial2 与使用 tx 和 rx 引脚传输数据的无线设备一起使用…

  • MSP432E401Y: MSP432的SPI时序,1.什么时候时钟有效 2.在4线主模式,STE用来激活从设备时,STE在发送完每个byte后都会自动恢复到无效(inactive)状态吗

    Part Number: MSP432E401Y

    1. 时钟什么情况下工作

        我的印象中是发送缓冲区里填入数据时,就会启动,然后,我最近在学SI24R1,用的是SPI通信,时序如图右,在发送完读指令(C7--C0)后,我要如何才能获得右上那块黑色区域的效果以接收读取的数据?

    2. 关于4线主模式下STE信号的控制

        此处以STE为低电平使从机有效为历。在左图(MSP432官方技术手册),她每次发送完 1byte 后就拉高了 STE,请问,这是在配置好IO口后,由硬件自动完成的吗,如果是的话…

  • MSP432E401Y: 烧录问题

    Part Number: MSP432E401Y
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

    你好,

          目前在批量使用MSP432P401RIPZR时,出现部分芯片在线无法烧录问题,烧录器采用的是TI烧录器MSP-GANG以及配套的烧录软件,请问一下是什么原因导致的呢?

                      

  • MSP432E401Y: 我用energia给MSP432编多串口通信的程序

    Part Number: MSP432E401Y
    Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

    我用energia给MSP432编多串口通信的程序,但是serial2没有事别,请问该怎么解决呢

  • MSP432E401Y: 关于ADC时钟配置的问题(无法在120M的系统时钟下得到32M的adc时钟以获得2M的采样率)

    Part Number: MSP432E401Y

    您好,我在使用MSP432E401Y的ADC模块时,发现设置相关时钟时、只有将PLL设置为320Mhz、主时钟设置为80Mhz,ADC才能达到2M的采样率,以下代码中,我将adc时钟由320Mhz的PLL经过5分频得到。

    似乎原因是PLL在分频给adc前经过了一个2分频,导致时钟只有原先一半,而480Mhz的PLL无法进行7.5分频获得32M的adc时钟。

    整个代码代码中,我将ADC0的SSTSH0寄存器设置为0x0,试图按照手册获得32M的a…

  • MSP432E401Y: 我想用energia来对MSP432进行编程

    Part Number: MSP432E401Y
    Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

    我想用energia来对MSP432进行编程,请问pins_energia.h在哪里下载?

1 2 3 4 5 »