大家好:
我最近在通过TI的CC3200 mcu学习嵌入式开发,在尝试串口打印数据时,发现一个奇怪的问题。
当调用UARTCharPut打印数据时,如果下一条语句是mcu进入PSM或者重启,那么打印的数据会中断掉,或者是在两个优先级相同的任务中循环打印数据的话,如果不加延时,那么两条数据也会乱掉,看起来就好像调用了UARTCharPut函数后,数据没有立刻打印出来一样?
我想请问一下,uart输出的具体流程是什么,调用UARTCharPut把需要输出的数据放到uart…
大家好:
我最近在通过TI的CC3200 mcu学习嵌入式开发,在尝试串口打印数据时,发现一个奇怪的问题。
当调用UARTCharPut打印数据时,如果下一条语句是mcu进入PSM或者重启,那么打印的数据会中断掉,或者是在两个优先级相同的任务中循环打印数据的话,如果不加延时,那么两条数据也会乱掉,看起来就好像调用了UARTCharPut函数后,数据没有立刻打印出来一样?
我想请问一下,uart输出的具体流程是什么,调用UARTCharPut把需要输出的数据放到uart…
是不是参考TI提供的那个SDK里面的例程file_download?求会的大神帮忙给个思路?
现在MCU可以通过TCP/IP协议接受传感器的数据,但是程序需要更新,不想通过unifash烧录
之前使用uniflah烧录CC3200程序还是正常的 忽然就出现了这个问题
跳线帽也已经接上了
请TI工程师帮我一下 十分着急
意思就是外设下拉的时候,在cc3200的IO口上面依旧是高电平是怎么回事? 是IO的问题吗? 感谢
void
ClearTerm()
{
Message("\33[2J\r");
}
Message中的字符串是什么意思?
我在使用文件操作的时候遇到下面这样的问题
//删除所有测量定义文件(要保证所有测量定义文件都关闭)
for(i = 0 ; i <=9 ; i ++)
{
for(j=0;j<=9;j++)
{
FilenameSet(MeaFile,i,j);
sl_FsDel(g_Filename, 0);//测试发现若文件不存在,立即返回,若文件存在,大概会耗时60ms左右
UART_PRINT("\r\ndel…
cc3200使用DHT11应该使用什么样的输入模式 ?感谢
DHT11.c
void GPIO_OD_MODE(void)
{
PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA1,PRCM_RUN_MODE_CLK);
PinModeSet(PIN_01, PIN_MODE_0);
PinConfigSet(PIN_01,PIN_STRENGTH_2MA,PIN_TYPE_OD_PU); //设置电流驱动能力 2ma ,上拉
GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_2,GPIO_DIR_MODE_OUT);…
CC3200 LaunchPad使用入门_物联网应用例程,我需要Exosite Could 例程的代码资料,给的资料中的网站链接上不去了,大家有下载好的吗?
程序在附件里面,uart_tx是M4的程序,uart_demo是CC3200的程序,为什么串口中断没有反应。
顺便问一下,CC3200里面软件延时如何写。
调试cc3200的tcp client双向通讯功能时,就从tcp-socket怎样实现client的双向通讯,过程中发现的问题整理成笔记,见附件。
下面摘录其中一段
我电脑网络是好的,可以访问外网,在CCS上进入APP Center,输入cc3200,什么也搜不到,试了一整天都不行
有遇到此问题的帮忙回答下吧,谢谢!!!
1.开发板的例程有没有使用网页来配置wifi的模式的 和SSID 密码呀这些的 如果有是那个例程
之前打开有一个网页时有的不记得是那个例程了
2.httpserver例程网页上是没有配置STA还是AP模式的是么?
CC3200 SDK中application_bootloader的demo中是不是不能打印输出信息呢?我在application_bootloader中加入调试信息,但是不输出,好像也不运行
我是在原始的一个工程下更改的,原来的代码生成bin文件有120K,但是现在我将代码改为只有
EP_SYSTEM_RUN_STATUS_SET(EP_SYSTEM_RUN_STATUS_INITING);
BoardInit();
这样两行,为什么生成的bin文件还有94K,原来的一些文件在工程中没有去掉,但是我的程序中并没有用到。请问下怎么优化生成的bin文件?
hello,对于SPI的DMA模式无法使用的BUG:
********************************************
CC3200 SPI Demo Application!
Birate: 10000000
DMA size:1024
********************************************
Start the slave and press any…
我们的产品需要pin55输出高电平,唤醒业务板,但开发过程中发现
cc3200的pin55做gpio,无法输出高电平,代码如下:请ti的工程师,pin55是否因为是烧录口,所以有什么特别的?
//使能时钟
PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA0,PRCM_RUN_MODE_CLK);
//设置成GPIO模式
PinModeSet(PIN_55, PIN_MODE_0);
//设置电流驱动能力2ma…
SmartConfig technology is a TI proprietary provisioning method designed for headless devices introduced
in 2012. It uses a mobile application to broadcast the network credentials from a smartphone, tablet, or to
an unprovisioned TI Wi-Fi device.
请问手机支持有列表之类说明支持那些手机吗…
项目需要,想把www.ti.com.cn/.../tidc-cc3200camboost的视频参考设计整到一个MCU,但是发现根据CC32xx Technical Reference Manual.pdf的MCU手册,视频部分已经用掉全部I2C通道,GPIO10-15三个I2C通道做同步与数据口,GPIO23-24做为视频部分控制I2C。加个音频已无I2C可用。只有求大神指教,是否还有其他I2C通道。