你好 请问一下:
1、DRV8243的OUT1和OU2引脚的耐压是多少?手册上写的是最大VM+0.9,我可以理解为如果VM的供电是12V,OUT引脚的耐压就是12.9V?

2、这颗料受关税的影响吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 请问一下:
1、DRV8243的OUT1和OU2引脚的耐压是多少?手册上写的是最大VM+0.9,我可以理解为如果VM的供电是12V,OUT引脚的耐压就是12.9V?

2、这颗料受关税的影响吗?
您好,
您理解的对,OUT1、OUT2的最大电压取决于VVM,范围为-0.9到VVM + 0.9(VVM最大为40V的时候OUT1、OUT2最大范围为40.9V,所以您举例的VM为12V的时候对应的OUT1、OUT2最大范围为12.9V.
关于关税建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
• 打开链接ticsc.service-now.com/csm
• 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
• 在新打开的窗口中点击“其他”下面的“创建案例”按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
您好,OUT1和OUT2是输出引脚,没有对应的耐压值,请严格遵守数据手册的范围,
“7.3 Recommended Operating Conditions”是推荐范围,“7.1 Absolute Maximum Ratings”是器件使用的极限范围,
请注意7.1 Absolute Maximum Ratings下面的角标,超出范围可能会造成器件的永久损坏。