Part Number: DRV8870
你好,想请问下,我在使用DRV8870这款芯片驱动一个直流有刷电机时,
第一种情况,在使用500mΩ的采样电阻时,我对VREF选取几个电压来测试(VREF都是电阻分压得出,且在正常运行时,并没有电压波动)
VREF = 1V时,正常工作电流在0.1A,运行到堵转位时,电流被钳位在0.022A左右
VREF = 2V时,正常工作电流在0.1A,运行到堵转位时,电流被钳位在0.05A左右
第二种情况,在使用1Ω的采样电阻时,我对VREF选取几个电压来测试(VREF都是电阻分压得出,且在正常运行时,并没有电压波动)
VREF = 2V时,正常工作电流在0.1A,运行到堵转位时,电流被钳位在0.022A左右
VREF = 3.3V,正常工作电流在0.1A,运行到堵转位时,电流被钳位在0.34A左右
VREF = 5V时,正常工作电流在0.55A,运行到堵转位时,电流被钳位在0.033A左右
由数据手册上的


得出的电流阈值显然不正确,但是在3.3V时,却满足图上的关系等式,这也是我的问题点
附上两张PCB图


上边是芯片的LAYOUT,下边则是采取的IO口限制启动电流(当前没有使用),只是对两电阻进行分压,然后由跳线选择VREF_1,进入DRV8870的4脚VREF,(VREF_2是采取的PWM转DAC,通过限制电流实时控制扭力大小暂且不管),希望尽快回复,谢谢