This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不過在重新上電節可以在正常動作
为了更好地解决您的问题,您能否具体阐释下该句话的含义。谢谢!
會因PEAK電流過大造成不會RETRY嗎?
请问您使用的 IMODE 电阻值是多少? 下表显示了根据 IMODE 状态的不同 OCP 和电流调节响应。 如果您将 IMODE 设置为 3 级或 4 级,则输出将在 OCP 故障期间被锁存。 如果需要自动retry功能, IMODE 应设置为 LEVEL1 或 LEVEL2。
還有可以設置電流的保護點嗎?
非常抱歉,目前无法设置过流保护跳闸点,它属于内部设置。
但是您可以将电流斩波 (调节) 设置为低于 OCP 跳闸点的任何值。 数据表说明了如何执行此操作。 此外,您可以参考该FAQ来了解过流保护和电流调节之间的差异。
如果器件锁存 (那么也就不会RETRY) ,且 nFAULT = 低电平,则根据数据表需要考虑两个条件。
请您参考上图重点标记的位置, 您能否检查 VM 和 VCP 电压是否存在问题?
目前問題可能出自於手工上件,目前12片板子有一片有此狀況,
重新將上錫量減低即沒有再發生問題,
推測原因可能在於THERMAL PAD 溢錫,導致兩腳位中可能為短路。