TI E2E™ 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8876: 有關電流保護點設置與nFAULT

Part Number: DRV8876

我板上的DVR8876 的nFAULT一直作動,馬達無動作DRV8876不會RETRY,

不知道是機構卡死還是如何,不過在重新上電節可以在正常動作

會因PEAK電流過大造成不會RETRY嗎?

還有可以設置電流的保護點嗎?

  • 您好我们已经收到您的问题并反馈,预计将于24小时内给您答复。谢谢!

  • 不過在重新上電節可以在正常動作

    为了更好地解决您的问题,您能否具体阐释下该句话的含义。谢谢!

    會因PEAK電流過大造成不會RETRY嗎?

    请问您使用的 IMODE 电阻值是多少? 下表显示了根据 IMODE 状态的不同 OCP 和电流调节响应。 如果您将 IMODE 设置为 3 级或 4 级,则输出将在 OCP 故障期间被锁存。 如果需要自动retry功能, IMODE 应设置为 LEVEL1 或 LEVEL2。

    還有可以設置電流的保護點嗎?

    非常抱歉,目前无法设置过流保护跳闸点,它属于内部设置。

    但是您可以将电流斩波 (调节) 设置为低于 OCP 跳闸点的任何值。 数据表说明了如何执行此操作。 此外,您可以参考该FAQ来了解过流保护和电流调节之间的差异。

  • 感謝你的回覆

    在我電路上IMODE連接到GND所以我應該是設置第一級,

    不過在重新上電節可以在正常動作,這句話我想表達的是,

    因為我IMODE設置是LEVEL 1,應該會RETRY,可是DRIVER並沒有RETRY,

    我關掉POWER後重新打開後馬達卻可以轉動,

    馬達正常負載下電流約在0.61A,

    這情況是我在馬達有轉停轉停後發生這情況。

    所以我才會問另一個問題那個電流調節功能Vref的是可以設置過电流斩波的值嗎?(設置在低於DRIVER的3.6A)

    還是設置nFAULT動作的條件?

    在我的理解上nFAULT的作動不會影響OUT的輸出。

  • 好的,我会将您的情况反馈给工程师,如有回复我将尽快给您答复。

  • 如果器件锁存 (那么也就不会RETRY) ,且 nFAULT = 低电平,则根据数据表需要考虑两个条件。

    请您参考上图重点标记的位置, 您能否检查 VM 和 VCP 电压是否存在问题?

  • 感謝回覆,我會再去檢查看看黃色標記的有電壓問題。

  • 您好,请问您的问题是否得到解决?您是否还需要其他帮助?

  • 目前問題可能出自於手工上件,目前12片板子有一片有此狀況,

    重新將上錫量減低即沒有再發生問題,

    推測原因可能在於THERMAL PAD 溢錫,導致兩腳位中可能為短路。

  • 好的,如有其他问题请随时联系我们。