我板上的DVR8876 的nFAULT一直作動,馬達無動作DRV8876不會RETRY,
不知道是機構卡死還是如何,不過在重新上電節可以在正常動作
會因PEAK電流過大造成不會RETRY嗎?
還有可以設置電流的保護點嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不過在重新上電節可以在正常動作
为了更好地解决您的问题,您能否具体阐释下该句话的含义。谢谢!
會因PEAK電流過大造成不會RETRY嗎?
请问您使用的 IMODE 电阻值是多少? 下表显示了根据 IMODE 状态的不同 OCP 和电流调节响应。 如果您将 IMODE 设置为 3 级或 4 级,则输出将在 OCP 故障期间被锁存。 如果需要自动retry功能, IMODE 应设置为 LEVEL1 或 LEVEL2。
還有可以設置電流的保護點嗎?
非常抱歉,目前无法设置过流保护跳闸点,它属于内部设置。
但是您可以将电流斩波 (调节) 设置为低于 OCP 跳闸点的任何值。 数据表说明了如何执行此操作。 此外,您可以参考该FAQ来了解过流保护和电流调节之间的差异。
感謝你的回覆
在我電路上IMODE連接到GND所以我應該是設置第一級,
不過在重新上電節可以在正常動作,這句話我想表達的是,
因為我IMODE設置是LEVEL 1,應該會RETRY,可是DRIVER並沒有RETRY,
我關掉POWER後重新打開後馬達卻可以轉動,
馬達正常負載下電流約在0.61A,
這情況是我在馬達有轉停轉停後發生這情況。
所以我才會問另一個問題那個電流調節功能Vref的是可以設置過电流斩波的值嗎?(設置在低於DRIVER的3.6A)
還是設置nFAULT動作的條件?
在我的理解上nFAULT的作動不會影響OUT的輸出。
如果器件锁存 (那么也就不会RETRY) ,且 nFAULT = 低电平,则根据数据表需要考虑两个条件。
请您参考上图重点标记的位置, 您能否检查 VM 和 VCP 电压是否存在问题?