Hi :
我当前开发再次遇到问题了,问题的具体描述如下:
1.我使用MCU 的端口模拟spi ,通过示波器,可以看到模拟spi 发送配置drv8705数据成功。配置的具体的参数如下:
a. 配置 IC_CTRL Register :0x0436 ,b.配置BRG_CTRL Register:0x0540 ,c.配置DRV_CTRL_1 Register:0x0677 ,d. 配置DRV_CTRL_2 Register:0x0777 ,e.配置DRV_CTRL_3 Register:0x0804
2.配置drv8705 的IN1/EN 为PWM 输入,IN2/PH 为I/O 输入,通过高低电平控制,马达的正反转。.
3.配置drv8705 的DRVOFF 和SLEEP 管脚为高电平。
注,我使用PH/EN H-Bridge Control (BRG_MODE = 01b or MODE = Level 2),

但是按照上述配置完成后,IN1?EN 和IN2/PH , 输出正常,但是GH1,GH2 都输出为高电平,GL1,GL2 都输出为低电平,SH1 为高电平,SH2 为高电平。
请问这个问题该怎样解决,或者能否提供一个解决此问题的方向,非常谢谢了。