This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8705S-Q1EVM: 驱动问题

Part Number: DRV8705S-Q1EVM


Hi :

     我当前开发再次遇到问题了,问题的具体描述如下:

      1.我使用MCU 的端口模拟spi ,通过示波器,可以看到模拟spi 发送配置drv8705数据成功。配置的具体的参数如下:

           a. 配置 IC_CTRL Register :0x0436  ,b.配置BRG_CTRL Register:0x0540 ,c.配置DRV_CTRL_1 Register:0x0677 ,d. 配置DRV_CTRL_2 Register:0x0777 ,e.配置DRV_CTRL_3 Register:0x0804

       2.配置drv8705 的IN1/EN 为PWM 输入,IN2/PH  为I/O 输入,通过高低电平控制,马达的正反转。.

       3.配置drv8705 的DRVOFF 和SLEEP 管脚为高电平。

   注,我使用PH/EN H-Bridge Control (BRG_MODE = 01b or MODE = Level 2),

      但是按照上述配置完成后,IN1?EN 和IN2/PH , 输出正常,但是GH1,GH2 都输出为高电平,GL1,GL2 都输出为低电平,SH1 为高电平,SH2 为高电平。

请问这个问题该怎样解决,或者能否提供一个解决此问题的方向,非常谢谢了。