This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8262: DRV8262驱动电机

Part Number: DRV8262


DRV8262使用PWM、单H桥模式驱动电机的时候。不接电机时的H桥,万用表正负极测量OUT1和OUT2所测电压与预计输出相同。但是接上电机的时候,OUT1和OUT2输出电压比预计低了3V,经过示波器观察,OUT2在有输出负载的时候,存在与OUT1互补的波形。OUT1中有90%的占空比,OUT2就会存在10%的占空比。这样的现象正常吗?按照理解,OUT2作为下管不应该一直与GND相连吗?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    DRV8262使用PWM、单H桥模式驱动电机的时候。不接电机时的H桥,万用表正负极测量OUT1和OUT2所测电压与预计输出相同。但是接上电机的时候,OUT1和OUT2输出电压比预计低了3V

    万用表测量电压的 RMS 值。 PWM 信号对 VM 进行斩波并调整应用于电机的 RMS 值。 此外、您还需要将电源电压的电流限制设置为高于电机额定值、以防止出现任何压降。

    经过示波器观察,OUT2在有输出负载的时候,存在与OUT1互补的波形。OUT1中有90%的占空比,OUT2就会存在10%的占空比。这样的现象正常吗?按照理解,OUT2作为下管不应该一直与GND相连吗?

    这个问题对我来说不清楚。 您会不会将波形分享给我并向我解释该问题吗?

  •  您好,这是那个波形,使用DRV8262单H桥,PWM模式驱动下。接负载的时候,粉色线是电机正极90%的占空比为高,绿色线为电机负极10%占空比为高,而且两条线是互补的。为什么会在正极低电平的时候,电机的负极会产生一个高电平呢。此时我的PWM信号是IN1为90%输入;IN2恒低,无PWM

  • 您好

    为了确认该情况、您将 PWM 施加到 IN1 (90%)并将 IN2保持在低电平。 但是、您会看到 IN1为90%、IN2为10%的 PWM 互补。 这是由衰减模式设置导致的。 您能说什么是衰减模式吗?

    使用互补模式、可以控制衰减模式。 这是由 DRV 控制器完成的。

    PWM     I N1          IN2              Result
    HIGH      1               0                Motor drives forward
    LOW       0               1                Fast decay braking

    在电流调节中、可以切换输入以沿相反方向驱动负载、从而更快地衰减电流。 例如、如果负载在进入电流调节之前处于正向驱动状态、则只有当驱动器强制执行电流调节时、负载才能进入反向驱动状态。

  • 是这样的,但是我的decay引脚设置的是慢衰减,另外检测的波形是电机正负极之间的波形。IN1(90%),电机正极(90%)。IN2(持续低电平),电机负极(10%)。

  • 另外就是在不接负载的时候是看不到互补的波形的。只有接上负载的时候,电机的负极才会看到和正极互补的波形

  • 您好

    您应该遵循单H桥模式的真值表,如下所示:

    在制动模式下,IN1和IN2都应该是高电平,然后您可以PWM其中一个,保持另一个高电平,以便在前进或倒车模式下操作电机。 在您操作的情况下,电机将进入滑行模式。