This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5176: 空载电流200mA,电感发热严重

Part Number: LM5176

设计输入电压12-36V,输出23V ,工作频率400KHZ

输入点目前使用了22u贴片电容*5=110u

输出端2个贴片电解电容150u*2=300u

目前上电功能正常输出23V+,12V输入时空载时电流偏大达到200mA,

IC、MOS管只是微微发热,但电感明显感觉有点烫手

调整频率从400K到200K,温度方面无明显改善,输出23V纹波在200mv以内

调整200K后的测试的SW1,SW2波形如下

FB电压测得是0.8V,这里有点奇怪的是,用万用表测这个电压的时候,点上去电感居然开始啸叫

请教下,如何改善电感的温度异常问题?

  • 23V的输出纹波

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 由于LM5176仅支持CCM模式,轻负载效率有限,当输出端无负载时,控制器也会切换。同样,电感仍能看到来回流动的电流。因此,如果这只是升温一点点,这是意料之中的。

    波形看起来没问题,而且似乎很稳定。SW波形上有相当大的欠调和过冲,但这可能是由测量设置引起的。
    您可以再次检查这一点,确保探头的GND连接没有形成回路(尖端和圆筒法)。

    layout上有一个问题:
    R_CS和LM5176之间的CSG / CS连接应该是开尔文连接,但是您已经将LM5176附近的CSG线再次连接到GND。
    这会增加干扰。但是可以通过在标记位置进行切割而容易地固定在版面上

  • 确认SW波形上的欠调和过冲不是由测试方式引起的,

    温度测试:

    室温下空载,电流大小200mA,IC和MOS管温度在55℃左右 电感温度在75℃左右

  • LM5176附近的CSG线再次连接到GND的位置用刀物理断开,但对空载电流大小并无影响

  • 负载下温度是如何升高的?

    在低负载条件下,您还能探测COMP引脚和电感电流吗?

    这句话中的“测试方式”是什么意思:“我确认SW波形上的下冲和过冲不是由测试方式引起的,”

  • 目前我没有合适的测试设备去测量电感电流,

    测试方式是指,我已经使用了探头最短到地的连接测量方式,

    负载下的温升非常奇怪:室温下,VIN=12V,VOUT=23.5V

    1、

    在空载下工作电流显示200mA,此时电感的温度大约为75℃,IC和MOS管温度在55℃左右

    设置负载200ma,此时工作电流显示611ma,此时电感温度没有明显变化,

    设置负载达到1A的时候,此时工作电流显示2.3A,此时电感温度没有明显变化,

    设置负载达到1.5A的时候,此时工作电流显示3.5A,此时电感温度略微上升,

    2、

    空载和带载(1.5A)情况下提高输入电压12V至24V,电感温度都会出现明显下降趋势,直至和IC、MOS管温度接近的50+℃甚至更低

    总结下来就是12V输入时,电感温度偏高,随着电压输入越高至24V,电感温升反而越低。

     

     

  • 我知道你不能探测电感电流。

    你能提供显示“最短的探针到地连接测量方法”的图片吗

    我将您提供的设计参数输入快速入门计算器,结果如下:

    -斜率补偿远离推荐值

    -设备的补偿不稳定(相位裕度为-28度

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC208

    请再次检查,并根据需要进行调整。