HI 设计BQ28Z610DRZR有如下疑问,帮忙解答,谢谢。
- Fuse位置放置在电芯B+出来的位置,是有什么要求吗?常规Fuse应该放置在靠近P+处,一旦保险丝熔断后,可切断外部的干扰(短路或者高压);
- SCL和SDA芯片内置有拉上源头吗?
- SCL和SDA均分别串联2个100R的电阻,对信号质量有没有影响?
- MOS的驱动电阻1K是否过大,芯片自带的驱动能力(mA)如何?
- 芯片支持乱序上电吗?

您好
Fuse位置放置在电芯B+出来的位置,是有什么要求吗?常规Fuse应该放置在靠近P+处,一旦保险丝熔断后,可切断外部的干扰(短路或者高压)
将保险丝置于bat+端,可保护您的场效应晶体管(FET)。但此步骤非强制要求,您可自行决定FET的安装位置。
SCL和SDA芯片内置有拉上源头吗?
不,需要外部拉伸。
SCL和SDA均分别串联2个100R的电阻,对信号质量有没有影响?
No
MOS的驱动电阻1K是否过大,芯片自带的驱动能力(mA)如何?
我不太确定自己是否理解这个问题。以下是CHG和DSG引脚的规格说明。

芯片支持乱序上电吗?
Are you referring to how the cells are connected? This gauge supports random cell connections.