This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610: 设计咨询

Part Number: BQ28Z610
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

HI 设计BQ28Z610DRZR有如下疑问,帮忙解答,谢谢。

  1. Fuse位置放置在电芯B+出来的位置,是有什么要求吗?常规Fuse应该放置在靠近P+处,一旦保险丝熔断后,可切断外部的干扰(短路或者高压);
  2. SCLSDA芯片内置有拉上源头吗?
  3. SCLSDA均分别串联2100R的电阻,对信号质量有没有影响?
  4. MOS的驱动电阻1K是否过大,芯片自带的驱动能力(mA)如何?
  5. 芯片支持乱序上电吗?
  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    Fuse位置放置在电芯B+出来的位置,是有什么要求吗?常规Fuse应该放置在靠近P+处,一旦保险丝熔断后,可切断外部的干扰(短路或者高压)

    将保险丝置于bat+端,可保护您的场效应晶体管(FET)。但此步骤非强制要求,您可自行决定FET的安装位置。

    SCLSDA芯片内置有拉上源头吗?

    不,需要外部拉伸。

    SCLSDA均分别串联2100R的电阻,对信号质量有没有影响?

    No

    MOS的驱动电阻1K是否过大,芯片自带的驱动能力(mA)如何?

    我不太确定自己是否理解这个问题。以下是CHG和DSG引脚的规格说明。

    芯片支持乱序上电吗?

    Are you referring to how the cells are connected? This gauge supports random cell connections.

  • Hi Daniel,我想再请教下,我已经配置初步的参数设置。对于新芯片的烧录,是要以哪一种方式?是以GG文件的OTP方式,还是以Firmware中的Srec文件?2种烧录有什么特点?

  • 您好

    .gg文件不包含固件(FW),仅包含数据文件(DF)参数。该文件采用.csv格式,若不通过BQstudio下载,需转换为i2c指令。

    对于.srec文件,其中将包含FW和DF参数,但采用加密格式。我建议客户在生产过程中刷写bq.fs文件,该文件包含与.srec相同的信息,但采用未加密格式。