Part Number: TLV62569
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, , BQ25616, TPS61022
TI团队您好,
我目前遇到了一个棘手的问题,当TLV62569DBVR输出3V3同时给ESP32S3芯片和ISOW7842DWER芯片供电时,ESP32无法正常工作。只有去除ISOW7842隔离芯片后,ESP32才能正常工作。
起初我怀疑是ISOW芯片的问题,但是ISOW可正常工作,仅ESP32无法工作。相关原理图我已经放在该回答中
这是否是TLV62569电源输出电流不足造成的?还是在整个电源路径中,有电源芯片供电不足?ESP32最大瞬时电流在500mA左右,而ISOW加上其负载最多几百mA。
我目前设计的电源如下:TypeC -> BQ25616JRTWR电源管理芯片 -> TPS61022RWUR转成5V -> TLV62569DBVR将5V转成3V3(这个3V3电源给ESP32芯片、ISOW7842DWER隔离芯片供电)
是否是这个电源路径无法提供足够电流?我目前考虑重新设计电源,请您检查下是否可行:
TypeC -> IP5407(一个电源管理芯片,可输出5V2.1A电源) -> TLV62569DBVR(5v转3V3) -> ESP32 + ISOW
期待您的回复!
(BQ25616)
(TPS61022、TLV62569)
(BQ25616 STAT引脚说明)