TLV62569: TLV62569DBVR芯片似乎无法同时给ESP32和ISOW7842DWER供电

Part Number: TLV62569
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, , BQ25616, TPS61022

TI团队您好,

我目前遇到了一个棘手的问题,当TLV62569DBVR输出3V3同时给ESP32S3芯片和ISOW7842DWER芯片供电时,ESP32无法正常工作。只有去除ISOW7842隔离芯片后,ESP32才能正常工作。

起初我怀疑是ISOW芯片的问题,但是ISOW可正常工作,仅ESP32无法工作。相关原理图我已经放在该回答中

这是否是TLV62569电源输出电流不足造成的?还是在整个电源路径中,有电源芯片供电不足?ESP32最大瞬时电流在500mA左右,而ISOW加上其负载最多几百mA。

我目前设计的电源如下:TypeC -> BQ25616JRTWR电源管理芯片 -> TPS61022RWUR转成5V -> TLV62569DBVR将5V转成3V3(这个3V3电源给ESP32芯片、ISOW7842DWER隔离芯片供电) 

是否是这个电源路径无法提供足够电流?我目前考虑重新设计电源,请您检查下是否可行:

TypeC -> IP5407(一个电源管理芯片,可输出5V2.1A电源) -> TLV62569DBVR(5v转3V3) -> ESP32 + ISOW

期待您的回复!

  • 补充说明:

     (BQ25616)

     (TPS61022、TLV62569)

    以上是我的原先设计的电源原理图。

    奇怪的是,当我点亮3V3输出路径上的2.8寸显示屏背光后,BQ25616芯片的STAT的电池充电指示灯正常闪烁;当我ESP32控制将所有外设全部关闭后,STAT的指示灯闪烁不正常。

     (BQ25616 STAT引脚说明)

    因为我没有连接电池,所以STAT上的LED会以1Hz频率闪烁。
    (这是3V3输出开启负载后,BQ25616的STAT引脚指示灯正常闪烁)

    (这是3V3上的负载全部关闭后,BQ25616的STAT引脚指示灯闪烁不正常,似乎收到电源影响?

    这会不会是其中的一个电源芯片触发了低功耗模式?

  • 重新编辑一下,图片上传失败

  • 您好,图片已经更新

  • 不同型号的芯片对应不同产品线,我会为您进行查看TLV62569并给出建议。

    如果仍有需要补充的内容,我也会回复到本贴。

    如果TLV62569没有问题,您再提关于BQ25616和TPS61022的帖子。

  • 请在故障发生时拍摄一些 Vin(5V)和 Vout(3.3V)的示波器波形。我预计在 TLV62569 的输入或输出会上出现一些电压下降。

    之后我们可以更准确地深入研究这个问题。

  • 感谢您的回复,在故障发生时 TLV62569 的 Vin 和 Vout 出现了明显的电压波动,但好像并不是电压下降,而像是某种干扰。

    轻载时(未开启屏幕)电压每隔一段时间会有波动,纹波变大,并且似乎影响到了STAT引脚的指示灯。在开启外设(TFT屏幕)后,电压值没有明显波动,STAT引脚的指示灯也能正常工作。

    这是我测到的波形:

    ( 未开启屏幕时 TLV62569 Vout-3.3V 波形,且指示灯受到影响)

    ( 未开启屏幕时 TLV62569 Vin-5V 波形,且指示灯受到影响)

    ( 开启屏幕时 TLV62569 Vout-3.3V 波形,指示灯正常闪烁)

    ( 开启屏幕时 TLV62569 Vin-5V 波形,指示灯正常闪烁)

     

    因此我推测应该不是电源芯片提供的电流不够,当3.3V上有大负载时(屏幕开启)是可以正常工作的。

    似乎时负载电流太少,导致某个电源芯片进入了低功耗模式?这会是TLV62569造成的吗

    (非常奇怪的是,在我之前的测试中去除ISOW7842隔离芯片后,不论3V3有没有开启负载,ESP32都能稳定工作;而焊接了ISOW后,只有开启负载,ESP32才能稳定工作