This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC3843: mos管过热:用UC3843设计了一款220V-12V降压电源,但发现MOS管发热非常严重

Part Number: UC3843
Other Parts Discussed in Thread: TL431

UC3843做反激电源驱动MOS,在很低功率下也发热高达100℃,这是为什么?

设计要求说明:

INPUT:85VAD-265VAC

OUTPUT:12VDC  50W    Efficience:85%

原理图如下
采用UC3843做驱动,已更换了4款mos管,发现都有温度过高的情况。变压器参数下文会给出。相关MOS管测温情况也给出。

image.png

pcb布局,如果有问题请指出
image.png

mos管运行3分钟后,温度变化,十分钟后超过100℃。

image.png

表中列出其中两款mos管的温度变化

image.png

变压器1参数:

image.png

变压器2参数:基于TI官网手册(但发热严重问题依然存在)

image.png

电路各部分波形正常,工作在DCM模式
VDS+VGS

image.png

vgs米勒平台(测试中因运原理图中的mos发热严重,替换成了另一款12N65-TD+上述TI技术手册绕制的变压器)
image.png

FB脚信号2.5V(黄色波形),CS电流检测在0.5-0.6V.
image.png

image.png

下面是我已经尝试的一些措施:

1、已尝试加大RCD吸收,电容加大容易带载不稳,电阻减小带载正常,但mos管发热没改善;
2、栅极电阻从47Ω,逐步减小至10Ω,栅极驱动从300多ns加快至100多ns,但mos管发热没改善;
3、更换输入电容更小的mos管,没改善。

4、环路补偿做了改动,TL431的动态补偿改较小电容10pf,电阻增大330K,mos管发热没改善;

5、辅助绕组加大限流电阻。电压由21V降低12V.mos管发热没改善;

目前已做完变压器更换,RCD吸收,及环路补偿调整,发热问题没改善,有经验的前辈们帮忙看看,大家畅所欲言,提供一些宝贵的建议。也许能让我想到一些我忽略的可能,谢谢

紧急求助,邮箱2892151357@qq.com