你好
我想在TPS92201的参考电路中作出一些改动。具体改动就是,在设置电流电阻和系统地之间串入MOS管对LED进行开关操作。请问这样改动可以吗。会有什么隐患吗
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
您能否提供一下修改后的电路图?
能否分享一下客户在进行系统改造时考虑的因素?客户的终端设备是什么?VIN、Vo、Iout是多少?
VIN:3~3.3V
VOUT:1.8~2V
IOUT:75mA
其中外部控制器发出的PWM波送入PWM标注的引脚,控制MOS管开断
您好
不建议使用此配置。
当 PWM 为低电平且 Q1 关断时、iL 将对 Cout 充电、因为电感器电流不能突然变为 0。 FB 电压可能高于绝对最大速率 (6V);