你好
我想在TPS92201的参考电路中作出一些改动。具体改动就是,在设置电流电阻和系统地之间串入MOS管对LED进行开关操作。请问这样改动可以吗。会有什么隐患吗
您好,
抱歉,我应该更正一下第一个配置,当 PWM 低电平且 Q1 关闭时 , VFB 将被充电至 (Vout-Vf),由于电压 < 6V,因此应该没有风险;TPS92201 工作时 FB 电阻开路;
对于第二种配置,当 PWM 低电平且 Q1 关闭时, 它将以LED开启的方式运行。故障保护条件如下:(我看到客户放置的 R6 和 Q2,因此当 Q1 关闭时,电流 iL 将流过 R6,Vo 将是 Iset*R6 而不是 Vin)。

请问能否提供一下客户的终端设备信息,以及为什么需要添加串联MOSFET进行控制?