LM5045: 100Wdcdc全桥带载输出掉电压

Part Number: LM5045


1.概述:宽范围输入38VDC~95VDC,输出24V,4.2A;主控芯片使用LM5045,选择前馈电压模式;反馈电压环输出经过光耦隔离送给COMP引脚;

2.问题现象:在40VDC输入下,负载加大输出电压会往下掉,满载会调到21V,测量发现占空比一直在30%左右跳动,没有进一步增大趋势;测量了变压器原边电流波形(线性上升),排除了变压器饱和和过流保护原因;怀疑是环路反馈问题,手册明确写到需要使用type III补偿器,已调试环路无效果,请帮我分析下和给出合适的建议;模拟环调制;

3.功率级:变压器匝比7:6,原边感量388uh,原边感量270uh;输出电感47uh,电容200uf;全桥硬开关拓扑;

4.反馈环路原理图:

3ff2cbccb82adb11f39c5c54df48cd63.jpg

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 请问有思路了吗?

  • 请问有思路了吗?

  • 您好,

          当负载增加时,试图找出是什么导致输出电压失去调节是很困难的。

         一个可能的问题是回路在这种情况下变得不稳定。为了确定是否是这个问题,他们可以尝试将 C135 设置为一个很大的值,比如 470nF,看看输出电压是否能够保持在调节范围内。

          这样做会降低回路增益,但会增加相位裕度,从而提高稳定性。

         请尝试这个方法,看是否观察到任何变化。

  • 好的,我试一下

  • 下图:这是C135100pf的波形:黄色波形是输出电感输入端对地波形,绿色是输出电流波形;

    2.这是C135改为330nf的波形:黄色波形是输出电感输入端对地波形,绿色是输出电流波形;

    总结:似乎有改善,没有间歇性震荡了;请问接下来怎么做?需要我改善哪些环节或参数;

  • 您好,

          根据观察到的测试结果,问题似乎是控制环路中相位裕度低导致的不稳定性。

          他们应该在整个范围内扫过输入电压和输出负载,以观察转换器是否仍能保持稳定。

          如果出现失调,他们将不得不再次修改那个电容,也许需要再稍微增大一些。

  • 好的,您意思是验证各个工况;在满载时候输出又不稳定了,大幅度震荡;

    您说的相位裕度是自控原理频响术语,我可不可以按照PID思维来调,因为调过软件增量式PID;

    实际项目没有环路分析仪,现在是模拟PID或者说“不恰当的TYpe III 补偿器”,我想通过时域来理解调试,比如积分电容容值改变的是充放电时间或改变滤波;有没有时域上调试环路补偿或者模拟PID的应用笔记或资料;

    期待您的回复,谢谢前辈

  • 您好,

         是的,相位裕度与电源变换器的环路控制理论相关。

         大部分关于环路响应的分析都是在频域中进行的——您可以参考以下应用说明:

         6445.switchingpower_compensation.pdf

  • 您好,前辈,现在输出电压有5KHZ震荡,电压环目前使用的比例积分电路,反相输入电阻1K,反馈电阻2.35K,积分电容220nf;Rf与Ccomp串联网络;目标输出电压24V,现在空载24.2V,满载23.5V,请问这是为什么?输出有5KHZ震荡;积分作用太弱?或者别的原因;

  • 您好,

         很难确定你为什么会看到5kHz的振荡的确切原因。

         在你之前补偿电路的配置中,你是否也发现了相同的5kHz振荡?你更改补偿电路的原因是什么吗?

  • 在之前的补偿电路配置中,也出现了6.8khz震荡,或者4.8khz震荡,低频振荡。更改补偿电路是因为带载掉输出电压,且有低频振荡,出现蜂鸣器声音;需要我提供那些资料吗?这是我微信号:MG19491976。期待前辈的帮助与回复

  • 在之前的补偿电路配置中,也出现了6.8khz震荡,或者4.8khz震荡,低频振荡。更改补偿电路是因为带载掉输出电压,且有低频振荡,出现蜂鸣器声音;需要我提供那些资料吗?这是我微信号:MG19491976。期待前辈的帮助与回复

  • 您好,
          看起来环路仍然存在一些不稳定性。这是由于相位裕度较低造成的——你可以参考我上面链接的应用说明中的相位裕度部分。

           你需要继续降低环路增益,以获取更多的相位裕度,从而使系统稳定。请尝试将C135改为约1uF。