This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92640: TPS92640硬件设计问题咨询

Part Number: TPS92640
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM

要实现一个48V转36V电路,并且电路输出电流在17A的范围内可调,硬件设计原理图如上图

1、在调节电流时,能否不通过Vref和Riadj1和Riadj2来设置电流,而是将Riadj1和Riadj2去掉,直接由DAC输出0~3V的电压来控制输出电流在0~17A的范围内可调

2、后端的高边和低边的MOS管能否采用两个MOS管并联分流的方式,来降低每个MOS管上的热量,控制整个电路的温升

3、该芯片的震荡频率最高可以到1M,那么最低的下限是多少?因为频率越低,转换器的效率会更高,我需要一个相对较低的频率来提高系统的效率

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    1.是的,可以直接从DAC向IADJ输入参考电压。

    2.是的,成功并联功率MOSFET的技巧

    3.fsw由外部组件设置,如下式所示:

  • 实际设计测试板如下图所示

    设计开关频率100KHz,输入48V,输出36V/8A,实际调试中DAC处由信号发生器给的1V控制电压,但是在芯片的Pin2脚没有测量到锯齿波,以及芯片的Pin4脚没有达到设计的2.5V电压,

    测量MOS管的栅极驱动波形如下

    黄色为上管栅极波形,红色为下管栅极波形

    同时电子负载显示输出电压47V左右,感觉电路没有按照预期的工作起来一样,请问这是什么原因

  • 您好

    你能重新附上示意图吗?目前我看不清楚。

    似乎它在最大负载下运行,目前不知道为什么。

    VOUT(引脚4)的电压是多少?

  • 调试过程中发现,PCB中R6(133KΩ)和R17(1KΩ)之间没有连接,导致输出端没有反馈电压给到VOUT(引脚4),将PCB做飞线处理后测量,

    测量条件:电子负载设置到恒流(CC)模式,电流设定为1A,测量下管的Vgs电压,以及电流控制电压,芯片VOUT(引脚4)电压,测试波形如下图所示,在1A负载电流下,电路实际输出电压约为40.5V,这与预期的设计电压36V不兼容,测试过程中220uH电感会发生啸叫

    hui

    测试下来发现依然工作不正常,可能原因有哪些?

  • 您好

    你能找到一个功率电阻器或二极管作为负载(具有适当的功率规格)吗?我认为这个问题可能是由CC电气负载引起的。

    或者你可以尝试CR模式。

  • 电子负载可以设置为CR模式,电阻设置为13.3Ω,控制电流电压为1V

    红色下管GS波形,蓝色控制电压波形,绿色芯片VOUT(引脚4)波形

    另外上传的原理图文件能帮我检查一下设计是否存在缺陷

  • 您好

    对不起,电子负载CR模式的行为仍然与LED负载有很大不同,你能连接到你的实际LED负载吗?在这种情况下,电路可能会正常工作。您也可以从较小的输出电流开始。

    在我看来,原理图不错。对于L1/L2,您是将两者都放置在NC位置,还是将其中一个放置在NC?

    你能分享一下最终设备是什么吗?

  • 1、由于在电子负载下感觉调试没有成功,因此不确定是否电路存在设计错误或者参数选取不对,所以没有接入实际的LED负载,所以上面才提让你Check一下原理图

    电感的计算工具

    TPS92640.xlsx

    2、L1是33uH/30A,  L2是220uH/15A   L1是用在开关频率较高的时候,L2是引用在开关频率低的时候,因为想要提高系统的效率,所以目前采用的是L2,而L1是NC状态

    3、最终的设备是一个光源,有4个COB封装的LED,单个LED的典型电压36V@2A,四个LED是并联关系,对并联驱动的输出要求是36V/8A,要求电流电流在2~8A的范围内是可调的,以便调节LED亮度

  • 您好

    如果问题仍然存在?我在实验室检查了TPS92641EVM,E-load CR模式不是真正的电阻负载,性能与连接电阻负载不同。我们不会使用CR模式进行正常调试。

    我建议你连接一个真正的电阻负载或二极管负载,然后我们可以检查是否有任何问题。当我检查原理图是否正常时,问题可能会通过更改负载来解决。