Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1
您好,关于LM74810 在48V车载系统中,TVS的选型,请麻烦给出建议
- 运用在48V新能源车载系统,电池正常使用范围为40V到60V
- datasheet中推荐了12V系统和24V系统的TVS选型建议,请帮忙给出48V系统的TVS选型建议
- 请帮忙给出48V系统的MOSFET选型建议
感谢
您好,关于LM74810 在48V车载系统中,TVS的选型,请麻烦给出建议
感谢
您好,
LM7481-Q1芯片数据手册中说明的的TVS选择指南,是基于ISO 7637-2和ISO 16750-2 指定的汽车瞬态测试,为了使12V和24 电池系统通过这些汽车测试。
在您的应用,TVS的选择取决于可能出现在LM7481-Q1输入端的瞬态条件/测试,请提供所有此类瞬态条件的详细信息。
下面帖子讨论了类似问题,请参考。
e2e.ti.com/.../lm74910h-q1-tvs-diode-for-48v-system