LM74810EVM: LM74810 用在车载48V新能源电池系统中,TVS管和MOSFET管的选型建议

Part Number: LM74810EVM
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM74910H-Q1

您好,关于LM74810 在48V车载系统中,TVS的选型,请麻烦给出建议

  1. 运用在48V新能源车载系统,电池正常使用范围为40V到60V
  2. datasheet中推荐了12V系统和24V系统的TVS选型建议,请帮忙给出48V系统的TVS选型建议
  3. 请帮忙给出48V系统的MOSFET选型建议

感谢

  • 您好,

         LM7481-Q1芯片数据手册中说明的的TVS选择指南,是基于ISO 7637-2和ISO 16750-2 指定的汽车瞬态测试,为了使12V和24 电池系统通过这些汽车测试。
    在您的应用,TVS的选择取决于可能出现在LM7481-Q1输入端的瞬态条件/测试,请提供所有此类瞬态条件的详细信息。

  • 您好,链接点进去“Unfortunately, the page you've requested no longer exists. ” 能帮忙再发一下链接地址吗

  • 您好 链接“Unfortunately, the page you've requested no longer exists.” 能帮忙再发一下参考链接吗

  • 您好,

            不好意思,这个帖子您没权限查看。

             此贴是针对LM74910H-Q1器件的48V系统保护,讨论的结论是:

             48V系统主要有一个70V的负载突波,不需要进行钳位,目前尚未发现已知的负电瞬变。

             因此,从理论上讲,48V器件不需要TVS。

             尽管如此,最好还是为TVS预留位置。

             请添加两个SMBJ封装的单向TVS。