电源问题.docx 旧问题代码CS3149323
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好
我查看了客户的询问,对此有一些疑问:-
1.客户如何测量波纹(他们使用了什么样的探头,在什么时候测量)。
2.客户表示,当他们焊接出将5V转换为3.3V的LDO时,LDO和TPS54302上的纹波都会降低。如果他移除了LDO,那么他是如何测量LDO输出端的纹波的。
3.请分享LDO和TPS54302的纹波峰峰值。